This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好
我对 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM437X 有一些看法。
我的客户希望使用 UnixBench。
我知道它不能用于 ProcesserSDK。
这种理解是正确的?
执行 UnixBench 后、我的客户在下面遇到错误
“它没有时间/聘用人员。”
如果用户使用,您能告诉我如何修复吗?
此致
高贵须
尊敬的 Hiroyasu:
您的客户可以轻松地为目标构建和安装所需的 perl 模块。
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK
$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-03.02.00.05-config.txt
$ CD 生成
$。 配置/设置
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
$ MACHINE=AM437X-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake perl
这些模块位于以下位置:
/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/perl/5.22.1-r0/deploy-ipks/armv7ahf-neon
安装到目标:
root 用户@AM437X-EVM:~Ω#opkg 安装 perl-module-time-hexes_5.22.1-r0_armv7ahf-none.ipk
此致、
Kemal
大家好、Kemal
感谢您的回复、
我明白了。
此致
高贵须