This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:XEVMK2EX
您好!
根据 SoC、大多数接口的随机抖动要求低于4ps RMS。
EVM 使用 CDCM6208V1RGZT 时钟发生器为 SoC 提供时钟。 该时钟源的参考时钟是25MHz 振荡器。
根据25MHz OSC 规格、osc 具有5ps RMS 抖动。
如果 EVM 使用5ps RMS 噪声参考时钟振荡器、 时钟源在合成模式下使用、那么、通过这种设置、您如何满足 SoC 的抖动要求。
谢谢、此致
Tarang Jindal
Tarang、
K2E EVM 使用 CDCM6208为 SOC PLL 和 SERDES 参考时钟输入生成参考时钟信号。 CDCM6208是一款低抖动时钟发生器、其中包括抖动消除器、专为生成符合 SERDES 参考时钟要求的时钟而设计。 请参阅其文档。
Tom