This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2EX:EVM 如何满足 K2E SoC 的时钟抖动要求

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566215/xevmk2ex-how-evm-is-meeting-clock-jitter-requirements-of-k2e-soc

器件型号:XEVMK2EX

您好!  

根据 SoC、大多数接口的随机抖动要求低于4ps RMS。  

EVM 使用 CDCM6208V1RGZT 时钟发生器为 SoC 提供时钟。 该时钟源的参考时钟是25MHz 振荡器。  

根据25MHz OSC 规格、osc 具有5ps RMS 抖动。  

如果 EVM 使用5ps RMS 噪声参考时钟振荡器、 时钟源在合成模式下使用、那么、通过这种设置、您如何满足 SoC 的抖动要求。

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此内容转发给硬件专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarang、

    K2E EVM 使用 CDCM6208为 SOC PLL 和 SERDES 参考时钟输入生成参考时钟信号。  CDCM6208是一款低抖动时钟发生器、其中包括抖动消除器、专为生成符合 SERDES 参考时钟要求的时钟而设计。  请参阅其文档。

    Tom