This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:为我的音频编码器和解码器应用推荐合适的 DSP

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565290/tms320c5535-suggest-a-proper-dsp-for-my-audio-encoder-and-decoder-appllication

器件型号:TMS320C5535

你好

   现在使用 TMS320C5535 来完成我的 ACC 代码,但已指定:浮点 常量 超出范围;我的算法有浮点计算; 似乎 TMS320C5535 不是我的好选择;

您能为我的音频 ACC 应用提供最佳解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4411814

    您可能知道、55X 处理器是16位定点处理器。 它不是本机浮点、而是通过软件模拟浮点。 编译器负责在多个16位变量中表示浮点值(对于标准 IEEE 浮点表示、我假设1个寄存器表示指数、2个寄存器表示24位尾数)。 您可以考虑处理器是如何实现加法和乘法的。
    显然、编译器不喜欢双精度。
    如果您确实需要双精度、请查看 C674x 系列浮点处理器、并选择适合您的性能以及成本和功耗预算的处理器。 当然、如果您需要更高的性能、您可以检查任何一个 C66浮点器件、例如6672 (2个 DSP 内核)、6674 (4个 DSP 内核)或6678。 还有其他 C66器件、我在这里没有提到过。 C66内核为定点和浮点应用提供了更高的性能、但价格/功率点高于 C674系列


    它能回答您的问题吗? 如果是,请关闭螺纹

    已运行