This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:有关 DDR 子系统存储器映射的阐述

Guru**** 1999175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1340424/am620-q1-clarification-on-memory-mapping-of-ddr-subsystem

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:AM620

您好
我将 AM620用于我的项目。 我想为项目连接一个外部 DDR。 从 TRM (技术参考手册)中 、我了解到我可以通过 DDR 子系统(DDR16SS0)连接 DDR。 我希望澄清 DDR 子系统的存储器映射。 我之所以提出这个问题、是因为我在 TRM 的不同部分中找到了不同的地址范围。  
[参考页 数:页号 809,  
               页码 37和47、
               页码 56、65和70]

[参考链接: AM62x Sitara 处理器技术参考手册(修订版 B)(ti.com)])

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第37页是指 DDR 子系统中子系统和控制器/PHY 寄存器的存储器映射

    PG 43是指可寻址存储器空间的前2GB

    PG 47指接下来的6GB 可寻址存储器空间。  查看数据表中的表5-1以确定哪些存储器类型可以使用完整存储器范围

    第809页反映了第43页和第47页中的信息。

    PG 56、65和70 指的是器件中每个内核的存储器映射。  注意:A53以外的内核必须使用 RAT 来寻址 DDR

    此致、

    詹姆斯