This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:[SA5] Enable Ethernet stack in R5F2_0

Guru**** 1986165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1322861/processor-sdk-j721s2-sa5-enable-ethernet-stack-in-r5f2_0

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

您好!

我有兴趣通过以太网输出(客户端)在 R5F2_0中启用以太网功能以及 A72的视频输出。

我的理解如下、

1.需要在 R5F2_0中启用 ETH 服务器来设置电路板的 IP 地址。

2.使用该 IP 地址,以太网应连接到主机系统/显示器。

3.应有一个以太网客户端,即 R5F2_1或 A72,通过以太网发送输出。

要实现上述目标的是我的澄清、

1. J721S2是否在 R5F 2_0 (主域)上运行以太网 FW 堆栈。

2.我们必须从 R5F 主域接收到 A72的以太网帧。

我在 项目中使用的是 j721s2 08_06_01_03 SDK、并且必须在目标板中启用以太网。

请分享示例应用以实现上述目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. J721S2是否在 R5F 2_0 (主域)上运行以太网 FW 堆栈。

    否、仅 CPSW5G 和 CPSW9G 支持以太网固件。
    J721S2具有 CPSW2G 实例、其中不支持 EthFw。

    2. 我们必须从 R5F 主域接收到 A72的以太网帧。

    您可以使用 IPC 将数据从 A72传输到 R5F。
    请参考 PDK IPC echo 测试示例(ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03/pdk_j721s2_08_06_01_03/packages/ti/drv/ipc/examples/linux)。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sudeers 为您提供宝贵意见。 但 A72需要通过以太网从主机接收数据。 如何做到这一点? 我们是否有 TI 的示例来将 A72配置为服务器并通过为其分配静态 IP 来侦听消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但 A72需要通过以太网从主机接收数据。 如何做到这一点?

    在 A72 Linux 中、我们有用于 CPSW 的本机 Linux 驱动程序。
    它允许您通过以太网与外部网络通信。 从外部网络接收的数据可通过 IPC 传输到 R5F。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sudheer。 您能否指向 PDK 中在 A72中使用本机 CPSW 驱动程序的示例? 提前非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 PDK 中使用 A72中本机 CPSW 驱动程序的示例。

    A72中的本机 CPSW 驱动程序不是由 RTOS SDK 提供、而是由 Linux SDK 提供。
    有关受 SDK 支持的 SOC 页面和文档、请参阅 SOC 页面以了解更多详细信息。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sudheer。  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。