This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有兴趣通过以太网输出(客户端)在 R5F2_0中启用以太网功能以及 A72的视频输出。
我的理解如下、
1.需要在 R5F2_0中启用 ETH 服务器来设置电路板的 IP 地址。
2.使用该 IP 地址,以太网应连接到主机系统/显示器。
3.应有一个以太网客户端,即 R5F2_1或 A72,通过以太网发送输出。
要实现上述目标的是我的澄清、
1. J721S2是否在 R5F 2_0 (主域)上运行以太网 FW 堆栈。
2.我们必须从 R5F 主域接收到 A72的以太网帧。
我在 项目中使用的是 j721s2 08_06_01_03 SDK、并且必须在目标板中启用以太网。
请分享示例应用以实现上述目标。
您好!
1. J721S2是否在 R5F 2_0 (主域)上运行以太网 FW 堆栈。
否、仅 CPSW5G 和 CPSW9G 支持以太网固件。
J721S2具有 CPSW2G 实例、其中不支持 EthFw。
2. 我们必须从 R5F 主域接收到 A72的以太网帧。
您可以使用 IPC 将数据从 A72传输到 R5F。
请参考 PDK IPC echo 测试示例(ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03/pdk_j721s2_08_06_01_03/packages/ti/drv/ipc/examples/linux)。
此致、
苏德黑尔
谢谢 Sudheer。 您能否指向 PDK 中在 A72中使用本机 CPSW 驱动程序的示例? 提前非常感谢。