This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我正在使用 SDK MCU-SDK-AM64X 09.02.01.05、我想在采用 SMP MOE 的 AM6442的 A53内核中运行 FreeRTOS、但 FreeRTOS SMP A53不支持 IPC 示例
DOSE 最新 SDK 现在可以在 A53上支持 FreeRTOS SMP? 是否有计划在 A53+SMP+FreeRTOS 上支持 IPC?
此致
Tushar: 我一直知道、没有真正的驱动程序来支持带 FreeRTOS 的64位 A53内核(而不是嵌入式 Linux)- Sitara 产品线是否希望在今年晚些时候对 SDK v 10版本进行改变?
谢谢
吉姆
Jim、您好!
感谢您的耐心。
Kevin Zhang5 说:剂量最新的 SDK 现在可以在 A53上支持 FreeRTOS SMP?
是的、当前 SDK 以实验功能支持 A53 FreeRTOS SMP。 有关详细信息、请参阅版本说明。
上不支持 IPC 示例但 FreeRTOS SMP A53
如果要为 A53 FreeRTOS SMP 开发 IPC 示例、可以参考 MCU+SDK 中提供的现有 SMP 示例。 此功能只是一项实验、TI 不支持此功能。
希望上述信息对您有所帮助。
此致、
Tushar
Jim、您好!
我已经明白、对于使用 FreeRTOS 而不是嵌入式 Linux 的64位 A53内核、没有真正的驱动程序可支持此64位 A53内核-
MCU+SDK 中已提供针对具有 FreeRTOS 的64位 A53内核的驱动程序支持。
此致、
Tushar
Tushar、您好
感谢您的答复。
我会通知我的团队、并就 IPC。进行相应的尝试
此致