This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:A53上的 FreeRTOS SMP 支持

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384087/am6442-freertos-smp-support-on-a53

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 SDK MCU-SDK-AM64X 09.02.01.05、我想在采用 SMP MOE 的 AM6442的 A53内核中运行 FreeRTOS、但 FreeRTOS SMP A53不支持 IPC 示例

DOSE 最新 SDK 现在可以在 A53上支持 FreeRTOS SMP? 是否有计划在 A53+SMP+FreeRTOS 上支持 IPC?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的提问。

    我已获取您的意见并进行处理。 请等待一段时间再回来。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Tushar、

    很高兴听到这个消息,等待您的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar: 我一直知道、没有真正的驱动程序来支持带 FreeRTOS 的64位 A53内核(而不是嵌入式 Linux)- Sitara 产品线是否希望在今年晚些时候对 SDK v 10版本进行改变?

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的耐心。

    Kevin Zhang5 说:
    剂量最新的 SDK 现在可以在 A53上支持 FreeRTOS SMP?

    是的、当前 SDK 以实验功能支持 A53 FreeRTOS SMP。   有关详细信息、请参阅版本说明。

     但 FreeRTOS SMP A53
    上不支持 IPC 示例

    如果要为 A53 FreeRTOS SMP 开发 IPC 示例、可以参考 MCU+SDK 中提供的现有 SMP 示例。 此功能只是一项实验、TI 不支持此功能。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     我已经明白、对于使用 FreeRTOS 而不是嵌入式 Linux 的64位 A53内核、没有真正的驱动程序可支持此64位 A53内核-

    MCU+SDK 中已提供针对具有 FreeRTOS 的64位 A53内核的驱动程序支持。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好

    感谢您的答复。

    我会通知我的团队、并就 IPC。进行相应的尝试

    此致

x 出现错误。请重试或与管理员联系。