This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在构建一个应用、其中需要两个 DSI 输出(AP25 DSI0_TXCLKP、AP26 DSI0_TXCLKN、AU27 DSI0_TXN0 - AN23 DSI0_TXP3和 AP28 DSI1_TXCLKP、AP29 DSI1_TXCLKN、AT29 DSI1_TXN0 - AU29 DSI1_TXN0 - AU29 DSI1_TXB9041)来馈送信号、从而提供两个信号。
pdk_j784s4_09_02_00_30/packages/ti/drv/DSS/examples/dss_display_test 中的演示应用程序将 DSI 路由到 CSL_DSS_VP_ID_3/DSS_DCTRL_NODE_VP3 / DSS_DCTRL_NODE_DSI_DPI2 .
其他可能的输出包括 DSS_DCTRL_NODEP_DPI0/DSS_DCTRL_NODEP_DPI1和 DP (不需要)
现在的问题是:如何处理第二个 DSI 单元? 用于该目的的 VP 以及由于只允许 VP3连接到 DSS_DCTRL_NODE_DSI_DPI2、因此它应该如何工作?
感谢您的澄清!
Thomas
您好!
SDK 中尚不支持它。
此致、
Brijesh
您好!
好的、有时间轴吗?
或者您能大致告诉我应该调整什么才能使它工作吗?
此致、
Thomas
您好、Thomas:
SDK 不支持此功能、因此可能需要在 SDK 中进行更多更改才能启用第二个 DSI 实例。
到目前为止、此功能已在 SDK10.1中进行了规划。
此致、
Brijesh
好的、非常感谢您提供这些信息!
如果您有更多关于如何使其正常运行的建议、这也将大有帮助。
谢谢!
Thomas