This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在构建一个应用、其中需要两个 DSI 输出(AP25 DSI0_TXCLKP、AP26 DSI0_TXCLKN、AU27 DSI0_TXN0 - AN23 DSI0_TXP3和 AP28 DSI1_TXCLKP、AP29 DSI1_TXCLKN、AT29 DSI1_TXN0 - AU29 DSI1_TXN0 - AU29 DSI1_TXB9041)来馈送信号、从而提供两个信号。
pdk_j784s4_09_02_00_30/packages/ti/drv/DSS/examples/dss_display_test 中的演示应用程序将 DSI 路由到 CSL_DSS_VP_ID_3/DSS_DCTRL_NODE_VP3 / DSS_DCTRL_NODE_DSI_DPI2 .
其他可能的输出包括 DSS_DCTRL_NODEP_DPI0/DSS_DCTRL_NODEP_DPI1和 DP (不需要)
现在的问题是:如何处理第二个 DSI 单元? 用于该目的的 VP 以及由于只允许 VP3连接到 DSS_DCTRL_NODE_DSI_DPI2、因此它应该如何工作?
感谢您的澄清!
Thomas