This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:我要测试 git.ti.com 的 PRU 想法、我要测试 WSL2中的构建错误

Guru**** 2531060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456156/processor-sdk-am335x-i-am-testing-pru-ideas-from-git-ti-com-and-i-am-coming-across-build-errors-on-wsl2

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

您好、

我正在尝试在 WSL2上构建 PRU 示例、但遇到了一些问题。

make[3]: usr/bin/clpru: No such file or directory

这是输出上的错误消息...

当我尝试在.sh 脚本之后使用 export 命令进行构建时、我在 WSL2上遇到了此错误。

Seth

附:.sh 脚本构建/usr/bin/*和 usr/share/*、但我不能使用:export PRU_CGT=usr/、并让它理解相关文件及其位置。 这是一个限制吗? WSL2是否支持 PRU 示例的构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在此处针对 armhf 机器(例如带 PRU 作为协处理器的 AM335x)清除.sh 脚本。  

    我尝试在 WSL2中使用.bin 文件、但没有成功、即、这就是为什么我更改为可用的.sh 文件的原因。

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您正在尝试在 PRU 软件支持包(PSSP)中构建 PRU 示例? 如果没有、请明确说明您尝试构建的示例以及示例的位置。

    假设您使用的是 PSSP。 让我们看看 RPMSg 示例的 makefile:
    https://git.ti.com/cgit/pru-software-support-package/pru-software-support-package/tree/examples/am335x/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt 0/Makefile

    这里使用的似乎是/bin/clpru:

    # Invokes the linker (-z flag) to make the .out file
    $(TARGET): $(OBJECTS) $(LINKER_COMMAND_FILE)
    	@echo ''
    	@echo 'Building target: $@'
    	@echo 'Invoking: PRU Linker'
    	$(PRU_CGT)/bin/clpru $(CFLAGS) -z -i$(PRU_CGT)/lib -i$(PRU_CGT)/include $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) -m$(MAP) $(LINKER_COMMAND_FILE) --library=libc.a $(LIBS)
    	@echo 'Finished building target: $@'
    
    # Invokes the compiler on all c files in the directory to create the object files
    $(GEN_DIR)/%.object: %.c
    	@mkdir -p $(GEN_DIR)
    	@echo ''
    	@echo 'Building file: $<'
    	@echo 'Invoking: PRU Compiler'
    	$(PRU_CGT)/bin/clpru --include_path=$(PRU_CGT)/include $(INCLUDE) $(CFLAGS) -fe $@ $<

    因此、这表明您没有正确设置 PRU_CGT 变量(即 PRU 代码生成工具的路径)。

    例如、在 Linux 计算机中、我将 PRU CGT 下载到以下目录:
    ~/ti/ti-cgt-pru_2.3.3

    因此、在构建 PRU 固件之前、我需要按照该 Makefile 顶部错误消息中"Desktop Linux"的步骤操作:

    $ export PRU_CGT=/path/to/ti/ti-cgt-pru_2.3.3

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~做了。

    我使用了相对路径和绝对路径。 没有以下条件、这两种模式似乎都不起作用

    // My attempt to try to explain a bit better
    
    export PRU_CGT=~/MY_PATH/TO_THE/clpru
    
    // and etc...

    谢谢你、先生。

    Seth