This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:JESD204B 链路未接通

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7728D, AFE7769DEVM, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1603316/afe7769devm-jesd204b-link-not-up

器件型号: AFE7769DEVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE7769D、AFE7728D

AFE7769DEVM 上的 JESD204B SYNC 信号有问题。 选中后、错误消息如下图所示。 FPGA 中的 TX_SYNC 为高电平、但 RX_SYNC 不为高电平。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trong:

    如果您使用的是 JESD204B RX(对于 AFE)、这是射频发送器路径、请告知。

    请告知您的 FPGA 是否发送了 K28.5 字符。 我们期望 AFE 将 JESD204B RX SYNC 拉至逻辑低电平以请求 K28.5 字符、而您的 FPGA 在此期间发送 K28.5 字符。

    请访问 AFE7769D 安全服务器、以查看 JESD204 调试指南的 SBAU445。 第 4 节介绍了这种情况下的各种调试策略。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的答复。 目前、我找不到 SBAU445 文档。 请提供参考资料。

    目前、我使用的是 JESD204C Xilinx IP 内核、配置如图所示。 在上一个问题中、我提到了 EVM;但是、我目前正在使用 AFE7728D 器件(非 EVM 板)、并使用 KU11P 将其配置为 FPGA。      

     

    我通过 ILA 检查了信号、获得了以下结果:

    trong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trong:

    对于 SBAU445、您可以从 AFE7769D SecureServer 下载此文件

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE7769D-DESIGN

    e2e.ti.com/.../SBAU445-AFE7769D-JESD204-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trong

    您能否附上您的配置文件以供我们查看?  

    是否使用 LVDS SYNC 或 CMOS SYNC? 您是否可以灵活地使用基于 CMOS 的 SYNC?

    标记 1:我认为应该看到 0xbcbc 字符或 K28.5 字符。 此时同步请求变为低电平

    标记 2:用于同步来自 AFE 的同步信号的捕获结果是什么? 如果是、则是表示射频发送器链路的 AFE JESD204 RX 的 SYNC_OUT、还是射频接收器链路的 AFE JESD204 TX 的 SYNC_IN。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    请在下面找到我的配置文件。 我目前正在为 AFE JESD 接口和 FPGA 使用 CMOS SYNC。

    e2e.ti.com/.../AFE_5F00_JESD204B.txt

    在我的设计中、FPGA 使用 Xilinx JESD204C IP 内核。 。 RX_SYNC 信号配置为 Xilinx JESD204 RX IP 内核的输出、并连接到 AFE JESD。 。 TX_SYNC 信号配置为 Xilinx JESD204 TX IP 内核的输入、并由 AFE JESD 驱动。  

    这是 JESD204 PHY IP 内核的配置:

    目前、可以在 AFE 和 FPGA 之间建立 JESD204 链路;但它并不稳定。 我已验证时钟配置并执行了 AFE 电路复位、但问题仍然存在。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trong:
    您能否还附上用于生成.txt 配置的 Excel 文件?

    我在.txt 文件中看到、AFE 端配置为 JESD204B、但在屏幕截图中看到 JESD204C、只需确认这是否 可能是不匹配。



    另外、您能否详细介绍一下当链路不稳定时看到哪些特定错误?

    此致、
    Bhavesh Atul Rathod.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:
    在 Vivado 2021.2 中、仅支持 Xilinx JESD204C IP 内核。 因此、PHY 层配置为采用 8B/10B 编码的 JESD204C。 此配置在功能上与文档中所述的 JESD204B 操作等效。

    当 JESD204 链路变得不稳定时、AFE JESD204 会报告以下消息:

    这是 用于生成.txt 配置和 GPIO AFE 引脚配置的 Excel 文件:

    e2e.ti.com/.../AFE_5F00_JESD204B.xlsx

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    trong、
    感谢您的配置、我将在星期一上的设置中尝试此配置。

    您能否详细介绍一下当链路不稳定时看到了哪些特定错误? 只有 ADC/DAC 侧链路不稳定还是两者都不稳定、您会看到什么警报?

    您可以使用以下功能在 AFE 串行器/解串器接收器侧读取警报。



    此致、
    Bhavesh Atul Rathod.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bhavesh、

    我已使用可用的警报指示灯监控链路状态。 根据结果、AFE JESD204B RX 链路始终保持建立状态;但是在 FPGA 端、JESD RX 链路状态不稳定、“链路成功“情况是间歇性的。

    此外、在 AFE 启动过程中、我经常遇到以下错误。 您能否帮助澄清这些错误的含义以及可能导致这些错误的原因?

    非常感谢您的支持。

     trong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trong:

    您是否正在努力构建一个或一组对讲机? 如果是、您能详细说明具体的应用和设计时间表吗?

    谢谢!

    BR、

    Simran