This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有一个不 带 CP2105的 IWR6843AOP 定制板和一个外部 XDS110。 我想使用 外部 XDS110刷写 IWR6843AOP、但失败了。Uniflash 找不到 IWR6843AOP 并报告错误。
下图显示 了 IWR6843AOP 和 XDS110的连接以及 Uniflash 报告的错误。
什么是 dmmake?
谢谢你。
感谢您的回复、电路板出现了另一个错误、修复后、我会再试一次。
朱您好、
感谢您的确认和更新。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
您好,
我听从您的意见,可以 成功对 IWR1443BOOST 进行编程。但仍然无法使用 IWR6843AOP 对定制板进行编程。我找到了 taht 当我在闪存模式下设置 SOP(S1导通,S2且 S4关断。),电压时、SOP2的电压可能不正确 为 1.76V。
如果这导致了程序?谢谢。、我会再次感谢
下图显示了 SOP 原理图和 SOP2。的电压变化
原理图
SOP2的电压变化
朱您好、
感谢您确认 IWR1443BOOST 工作正常。 但是、我无法理解它与 IWR6843AOP 定制板的关系。
是的、SOP2行似乎存在一些问题。 在该参考设计中、我们可以选择将 PMIC_CLK 连接到 SOP2线路。
我们需要确保在您的设计中断开此线路。 R103电阻器可能已连接。 除此之外、请查看是否有任何其他行连接到 SOP 行。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
您好!
没有其他线路连接到 SOP2、是否会导致某些硬件错误?或者我可以做更多的事情来发现更多的可能性?
您好!
我发现了! 用于连接 QSPI 闪存的电阻器需要33.2R、但我使用33.2k。更改后、我的电路板可以刷写并正常工作。
感谢 您的耐心和建议!
朱您好、
感谢您的确认。 恭喜您找到此问题。 远程调试此类问题很难、很高兴您能很快地解决此问题、再次祝贺您能够快速解决此问题。 为您未来的项目工作做好准备。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.