This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:不能使用带 UART 的外部 XDS110闪存 IWR6843AOP

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP, IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1035317/iwr6843aop-can-not-use-external-xds110-flash-iwr6843aop-with-uart

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHIWR1443IWR1443BOOST

您好,

我有一个不   带 CP2105的 IWR6843AOP 定制板和一个外部 XDS110。 我想使用 外部 XDS110刷写 IWR6843AOP、但失败了。Uniflash 找不到 IWR6843AOP 并报告错误。

下图显示 了 IWR6843AOP 和 XDS110的连接以及 Uniflash 报告的错误。

什么是 dmmake?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否尝试使用以下组合进行编程、以确保这在概念上有效。

    通过 Uniflash 连接 TI'EVM +外部 XDS。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是    的、我尝试通过 Uniflash 连接 iwr1443 +外部 XDS、这是相同的现象。但 我没有发现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱您好、

      请断开 JTAG 和 RS232线路以及连接到外部板/适配器的任何其他 I/O。 当您对雷达板进行循环通电时、将违反以下条件。 VIO 可以通过非故障安全 I/O 获得电源。   

    仅在 SOP 生效和复位释放后连接 JTAG/RS232线路。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、电路板出现了另一个错误、修复后、我会再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱您好、

      感谢您的确认和更新。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我听从您的意见,可以 成功对 IWR1443BOOST 进行编程。但仍然无法使用 IWR6843AOP 对定制板进行编程。我找到了 taht 当我在闪存模式下设置 SOP(S1导通,S2且 S4关断。),电压时、SOP2的电压可能不正确 为 1.76V。

    如果这导致了程序?谢谢。、我会再次感谢

    下图显示了 SOP 原理图和 SOP2。的电压变化

                     原理图  

               SOP2的电压变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱您好、

     感谢您确认 IWR1443BOOST 工作正常。 但是、我无法理解它与 IWR6843AOP 定制板的关系。

     

    是的、SOP2行似乎存在一些问题。  在该参考设计中、我们可以选择将 PMIC_CLK 连接到 SOP2线路。  

    我们需要确保在您的设计中断开此线路。 R103电阻器可能已连接。 除此之外、请查看是否有任何其他行连接到 SOP 行。

     


    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有其他线路连接到 SOP2、是否会导致某些硬件错误?或者我可以做更多的事情来发现更多的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了!  用于连接 QSPI 闪存的电阻器需要33.2R、但我使用33.2k。更改后、我的电路板可以刷写并正常工作。

    感谢 您的耐心和建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱您好、

      感谢您的确认。 恭喜您找到此问题。 远程调试此类问题很难、很高兴您能很快地解决此问题、再次祝贺您能够快速解决此问题。 为您未来的项目工作做好准备。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.