This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:AWR 1642、计算 INF

Guru**** 1989775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/766118/rtos-awr1642-awr-1642-calculation-inf

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

参考上述图像

其中 x_real-= 6e21和 x_mag=INF。  

是否导致 C674无法处理的 x_rey*x_rey>FLT_MAX?

当我使用 gdb 编译器在 PC 上运行具有确切代码的仿真时、PC 可以处理此问题。

C674编译器是否可以启用任何选项来处理此类情况?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将需要使用双精度浮点格式。

    请在以下链接中查看 C674x 浮点库。

    www.ti.com/.../signal-processing.html

    如果所需的函数不可用、则可以按照其中一个函数示例实现它们

    谢谢你
    Cesar