This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:makefile_ccs_bootimage_gen 中存在错误

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183264/awrl6432-error-in-makefile_ccs_bootimage_gen

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 团队

我尝试在 C:\ti\mmw_mcuplus_sdk_xwrL64xx_05_01_00_00\examples\drivers\mCAN\mCAN_loopback _interrupt 中测试 MCAN 示例。

该项目时的时间。 发生错误(检查以下图像)

temp_stdout_Debug.txt 包含如下内容

----------------------------------------------------------------------

解析输入目标文件 Debug /mCAN_loopback_interrupt_xwrL64xx-evm_m4fs0-0_freertos_ti-arm-clang.out。
文件转换完成!
输入文件数2.
0的数量24.
0的数量16.

应用程序映像的大小为92736字节
CUR_CRC_READ_addr 128
CUR_CRC_READ_addr 50624
无法重命名输出文件
打开 AppImage_LE 时出错!

打开文件 D:/work/13.INCAB_AWRL6432/01.SRC/SDK_EXAMPLE_SRC/SDK_EXAMPLE/drivers/mcan/mcan_loopback_interrupt/mcan_loopback_interrupt_xwrL64xx-evm_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Debug/mcan_loopback_interrupt.Debug.appimage!!!时出错

----------------------------------------------------------------------

我尝试手动构建。 请检查以下各项

$(OUTRPRC_PATH)$(OUTFILE)$(BOOTIMAGE_RPRC_NAME_TMP)>>$(BOOTIMAGE_TEMP_OUT_FILE)->正常工作

$(multi_core_image_GEN) LE $(boot_mode)$(boot_vector_address)$(SH_MEM_config)$(BOOTIMAGE_bin_name)$(apps_flags)$(BOOTIMAGE_RPRC_NAME_TMP)$(RFS_PRC_flags)$(BSS_RTEMP_BIT_BIT_BIT_BIT.BOOST_NOT_UNIT_OUT  )$(BOOT_MODE_MODE_MODE_OUT)$(BOOT_MODE_MODE_NOT.BOON.BIT_BIT_BIT_BIT_MOBIT_PRC) AND MOBIT_UNIT_NOT.OR

$(crc_multi_core_image_GEN)$(BOOTIMAGE_bin_name)$(BOOTIMAGE_bin_TEMP)>>$(BOOTIMAGE_TEMP_OUT_FILE)->失败

检查此问题、让我知道修复方法

最佳和尊重

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 SDK 从 MMW_mcuplus_SDK_xwrL64xx_05_01_00_00更改为 MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03、将其解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!   感谢您的更新。  

    最棒的

    Zigang

x 出现错误。请重试或与管理员联系。