This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:示例和演示 src 位置

Guru**** 1983025 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1185011/awrl6432-examples-and-demos-src-location

器件型号:AWRL6432
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

尊敬的 TI 团队。

在 xWR6432 MMWAVE-L-SDK 05.04.00.03下、我找不到一些演示源代码、例如"MCAN 外部回送中断"

在文档 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_01_00_03\README_FIRST_xWR6432.html 中、我可以找到下面的一些页面

但 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_01_00_03\examples\drivers\mcan 中没有"MCAN 外部回送中断"(请查看下一张图片)

我可以使用此示例源代码吗?

最佳和尊重

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于外部中断、有2个示例分别为 TX 和 RX。 源代码位于该文件夹中。  

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_01_00_04\examples\drivers\mCAN\mCAN_external_loopback_Rx_interrupt

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 用于回复。

    实际上、我希望看到一些同时具有 Tx 和 Rx 的示例。

    似乎没有我所期望的例子。

    此致

    Choi

x 出现错误。请重试或与管理员联系。