This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:如何更改 DCA1000EVM SPI 配置?

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/707503/dca1000evm-how-could-i-change-dca1000evm-spi-configuration

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!  

我想同时使用两个 DCA 1000 EVM 连接两个1243Boost 以进行级联、但我发现两个 DCA 1000 EVM 被识别为一个器件、无法打开两个 SPI 连接... 有人如何解决此问题、例如更改 DCA 1000 EVM 的 SPI 配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiancong、
    当前 DCA1000不支持 CAcade 配置。 甚至毫米波 Studio v1.0也仅适用于单个 AWR1243器件。
    到今年年底、我们将为 AWR1243级联模式提供工具和其他配套资料。


    此致、
    Jitendra