This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:Python 中的占位/生命存在检测

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1397952/awrl6432-occupancy-life-presence-detection-in-python

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

尊敬的 TI 团队成员:

我有一些与 AWRL6432相关的问题以及运动和存在检测以及生命存在检测演示、我希望您能够回答这些问题。

1.运动和存在检测演示仅指示是否存在运动、即坐着的人不会被指示为存在?

2.生命存在检测演示有一个 Matlab 可视化工具。 与运动和存在检测演示相比、在可视化脚本中的 PC 上运行占位逻辑是否正确、该演示除了在板上显示之外什么都包含?

3.是否有办法从 Python 的生命存在检测演示中获取占位检测?

4.我怎么知道什么是发送与 UART 在 TLV 软件包从生命存在检测或任何其他演示? 也就是说,如果我在 Python 中阅读它,我可以期待什么信息?

非常感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lovisa:
       我已经加入了我们的软件专家。  请允许我们在一天左右提供回复。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.本演示仍然可以检测是否有人还在场景中。 我建议查看此文档以了解更多详细信息: C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_00_02/docs Motion_Presence_Detection_Demo_Tuning_Guide。pdf

    2.生命体征检测演示当前在 MATLAB 可视化工具中包含占位逻辑、但可通过编程在器件上运行

    3.到目前为止,我们的 Python vizualizer 中还没有生命存在检测演示

    4. https://dev.ti.com/tirex/content/radar_toolbox_2_20_00_05/docs/software_guides/Understanding_UART_Data_Output_Format.html

    谢谢!

    克林顿

x 出现错误。请重试或与管理员联系。