This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我下载了新版本的 SDK 5.05.00.02和 RADAR Toolbox 2.2.00.05。 该文档提到在 syscfg 设置中有一个选择"CLI Remove"的选项。 这可以完全取代之前的 HCC 步骤吗? 但是、当我执行 SDK 中的步骤时、似乎没有任何响应、如附件中所示。
谢谢
Daniel
你好、克林顿
CCS 版本 12.7.1 /syscfg 1.20
谢谢
Daniel
Daniel、您好!
感谢您提供更多详细信息。 您是否已尝试再次导入项目并重新开始? 我以前没有见过这个问题。
再次感谢、
克林顿
尊敬的 Expert:
我再次按照您提供的步骤操作、但问题仍未解决。
谢谢
您好!
我看到您可能正在尝试您已编辑的 json 文件(我无法在您的屏幕截图中看到整个路径)。 您是否可以首先尝试从 SDK 示例目录加载未修改的版本? 我刚刚仔细检查了一下、发现这里的两个 json 文件都已加载、对我来说没有问题。
谢谢!
克林顿
尊敬的 Expert:
我没有修改 CLI_REM 和 CLI_REM_MPD_en JSON 文件。 我已重新安装 CCS (12.7.1)、SDK (5.05.02)和 syscfg (1.21)、但问题仍然存在。
谢谢。
"我使用的工程路径是
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_00_02\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection。
尊敬的 Expert:
另一方面、如果我想继续执行 HCC 步骤、不管是 CPDor People Tracking…μ s 在6432AOP (SDK=5.05)上、我能否参考以下链接中的方法(SDK=5.04)?
Radar Toolbox 链接中描述的方法适用于68xx 设备、而不是6432。
您能否尝试 使用独立的 SysConfig 工具进行更改? 如果您碰巧有一位同事可以尝试这些步骤、这将有助于您了解它是否与您的特定计算机有关。
谢谢!
克林顿
你好、克林顿
客户使用了独立的 TI SysConfig 1.21、并按照附件中的步骤操作、结果显示错误。
请帮助他解决问题。
最后、无论我们使用哪个示例代码、我们是否可以通过编辑 JSON 文件并使用 CLI Remove 函数来实现 HCC 步骤?
谢谢
Daniel
Daniel、您好!
是的、这是应用 HCC 的方法。 您是否知道客户是否安装了 node.js?
谢谢!
克林顿
安装 Node.js 后、不再显示先前的错误信息。 如果 JSON 文件加载成功、什么样的消息或提示会指示我已正确设置该文件? 此外、是否应将"lowPowerCfg"更改为0?
如果我要将 CPD 示例代码更改为 CLI 删除、是否只需将"minor_motion_presence_detection_capon2d_aop.cfg "转换为 JSON 格式?
再次感谢。
加载 JSON 文件并下载编译的 appimage 文件后、我通过 COM 端口观察到输出数据、结果全为0x00。
你好、克林顿
继续前面的回复、我打开了 example.syscfg 并检查其内容。 我发现内部设置不完整(如附件所示)。 例如、mpd_demo1.frameCfg 的设置应对应于 MotionDetect.cfg 中的"frameCfg 2 0 200 64 250 0"、但 mpd_demo1.frameCfg 的描述似乎缺少三个参数。 其他命令也是如此。 这是否正常?
谢谢
Daniel
Daniel、您好!
感谢您提供更多详细信息。 请允许我们花一天左右的时间跟进。
谢谢!
克林顿
尊敬的 Expert:
您是否有建议的方法?
您好!
很抱歉耽误你的时间。 我需要跟进我们的 SDK 团队并提供反馈。
谢谢!
克林顿