This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我下载了新版本的 SDK 5.05.00.02和 RADAR Toolbox 2.2.00.05。 该文档提到在 syscfg 设置中有一个选择"CLI Remove"的选项。 这可以完全取代之前的 HCC 步骤吗? 但是、当我执行 SDK 中的步骤时、似乎没有任何响应、如附件中所示。
谢谢
Daniel
你好、克林顿
CCS 版本 12.7.1 /syscfg 1.20
谢谢
Daniel
尊敬的 Expert:
我没有修改 CLI_REM 和 CLI_REM_MPD_en JSON 文件。 我已重新安装 CCS (12.7.1)、SDK (5.05.02)和 syscfg (1.21)、但问题仍然存在。
谢谢。
"我使用的工程路径是
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_00_02\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection。
尊敬的 Expert:
另一方面、如果我想继续执行 HCC 步骤、不管是 CPDor People Tracking…μ s 在6432AOP (SDK=5.05)上、我能否参考以下链接中的方法(SDK=5.04)?
安装 Node.js 后、不再显示先前的错误信息。 如果 JSON 文件加载成功、什么样的消息或提示会指示我已正确设置该文件? 此外、是否应将"lowPowerCfg"更改为0?
如果我要将 CPD 示例代码更改为 CLI 删除、是否只需将"minor_motion_presence_detection_capon2d_aop.cfg "转换为 JSON 格式?
再次感谢。
你好、克林顿
继续前面的回复、我打开了 example.syscfg 并检查其内容。 我发现内部设置不完整(如附件所示)。 例如、mpd_demo1.frameCfg 的设置应对应于 MotionDetect.cfg 中的"frameCfg 2 0 200 64 250 0"、但 mpd_demo1.frameCfg 的描述似乎缺少三个参数。 其他命令也是如此。 这是否正常?
谢谢
Daniel
Daniel、您好!
感谢您提供更多详细信息。 请允许我们花一天左右的时间跟进。
谢谢!
克林顿
尊敬的 Expert:
您是否有建议的方法?
您好!
很抱歉耽误你的时间。 我需要跟进我们的 SDK 团队并提供反馈。
谢谢!
克林顿