This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:CLI 删除的问题

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1396621/awrl6432-question-for-cli-remove

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我下载了新版本的 SDK 5.05.00.02和 RADAR Toolbox 2.2.00.05。 该文档提到在 syscfg 设置中有一个选择"CLI Remove"的选项。 这可以完全取代之前的 HCC 步骤吗? 但是、当我执行 SDK 中的步骤时、似乎没有任何响应、如附件中所示。

 

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
       我已经加入了我们的软件专家。  请允许我们在一天左右提供回复。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能告诉我们您点击了什么来提示该弹出窗口吗? 您能否告知我们您正在使用哪些版本的 CCS 和 SysConfig?

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克林顿  

    CCS 版本 12.7.1 /syscfg 1.20

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供更多详细信息。 您是否已尝试再次导入项目并重新开始? 我以前没有见过这个问题。

    再次感谢、

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    我再次按照您提供的步骤操作、但问题仍未解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您可能正在尝试您已编辑的 json 文件(我无法在您的屏幕截图中看到整个路径)。 您是否可以首先尝试从 SDK 示例目录加载未修改的版本? 我刚刚仔细检查了一下、发现这里的两个 json 文件都已加载、对我来说没有问题。

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    我没有修改 CLI_REM 和 CLI_REM_MPD_en JSON 文件。 我已重新安装 CCS (12.7.1)、SDK (5.05.02)和 syscfg (1.21)、但问题仍然存在。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我使用的工程路径是

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_00_02\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    另一方面、如果我想继续执行 HCC 步骤、不管是 CPDor People Tracking…μ s 在6432AOP (SDK=5.05)上、我能否参考以下链接中的方法(SDK=5.04)?

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1346009/iwrl6432boost-hard-coded-config-for-mmwave_l_sdk_05_04_00_01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radar Toolbox 链接中描述的方法适用于68xx 设备、而不是6432。

    您能否尝试 使用独立的 SysConfig 工具进行更改? 如果您碰巧有一位同事可以尝试这些步骤、这将有助于您了解它是否与您的特定计算机有关。

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克林顿  

    客户使用了独立的 TI SysConfig 1.21、并按照附件中的步骤操作、结果显示错误。
    请帮助他解决问题。

    最后、无论我们使用哪个示例代码、我们是否可以通过编辑 JSON 文件并使用 CLI Remove 函数来实现 HCC 步骤?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、这是应用 HCC 的方法。 您是否知道客户是否安装了 node.js?

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 Node.js 后、不再显示先前的错误信息。 如果 JSON 文件加载成功、什么样的消息或提示会指示我已正确设置该文件? 此外、是否应将"lowPowerCfg"更改为0?

    如果我要将 CPD 示例代码更改为 CLI 删除、是否只需将"minor_motion_presence_detection_capon2d_aop.cfg "转换为 JSON 格式?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载 JSON 文件并下载编译的 appimage 文件后、我通过 COM 端口观察到输出数据、结果全为0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克林顿  

    继续前面的回复、我打开了 example.syscfg 并检查其内容。 我发现内部设置不完整(如附件所示)。 例如、mpd_demo1.frameCfg 的设置应对应于 MotionDetect.cfg 中的"frameCfg 2 0 200 64 250 0"、但 mpd_demo1.frameCfg 的描述似乎缺少三个参数。 其他命令也是如此。 这是否正常?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供更多详细信息。 请允许我们花一天左右的时间跟进。

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    您是否有建议的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我需要跟进我们的 SDK 团队并提供反馈。  

    谢谢!

    克林顿