This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
继续前面的回复、我打开了 example.syscfg 并检查其内容。 我发现内部设置不完整(如附件所示)。 例如、mpd_demo1.frameCfg 的设置应对应于 MotionDetect.cfg 中的"frameCfg 2 0 200 64 250 0"、但 mpd_demo1.frameCfg 的描述似乎缺少三个参数。 其他命令也是如此。 这是否正常?
谢谢
Daniel
Daniel、您好!
很抱歉这个主题上出现延迟。 我们需要一些时间才能从 SDK 团队那里获得有关这方面的更多反馈。 我将进行更多调试、看看我是否可以重现您的问题。 我会在一天左右跟进。
谢谢!
克林顿
Daniel、您好!
您能否检查该文件是否由 SysConfig 生成? 此文件用于获取配置值。 根据您输入的 json 文件、该文件是否符合您的预期?
谢谢!
克林顿
您好!
感谢您提供更多详细信息。 我将致力于复制您的场景、我将跟进。
谢谢!
克林顿
您好!
在其他示例的 mmw_cli.c 文件中、我们注意到条件编译语句是#if (CLI_REMOVAL == 0 && DYNAMIC_RECONFIG == 1)
、而在6432AOP CPD 示例项目中、它是#if (FEATURE_LITE_BUILD_EN == 0 && DYNAMIC_RECONFIG == 1)
。 这是否是无法启用 CLI 删除的原因之一? 当然,还有前面提到的不完整的参数导入问题。
您好!
克林顿目前已经出去了、但我想在此发表一个评论。 CPD 演示目前支持 SDK 5.4.0.1、而 CLI 移除最初称为 Feature Lite Build。 如果导入任何引用 SDK 5.5或更高版本的项目、则会改为引用 CLI Removal。 它们功能相同、但名称不同。
此致、
Kristien
我会尝试修改上面提到的"Ture Lite Build"名称、看看这样是否有用。 此外、您是否对有关的问题有任何建议ti_cli_mpd_demo_config.h
?
您好!
这也看起来像一个工件、该工程是使用 SDK 5.4.0.1构建的、当时它是"FeatureLiteBuild"。 如果查看该 SDK 示例目录中的 FeatureLiteBuild.json、则会看到它不包含 angleHeatmapGenCfg、clusterCfg、而 cfarCfg 略有不同。
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm\FeatureLiteBuild.json
您是否可以继续进行测试、或者您是否可以预见问题?
谢谢!
克林顿
您好!
我目前使用5.5.0.2进行存在检测、其他实验也运行良好。 我目前不打算使用5.4进行测试。 此 CPD 问题是否会在下一版本的工具箱中得到解决? 还是只能使用 SDK 5.4在 CPD 中实现 CLI 删除功能?
谢谢
您好!
听起来您可以使用5.5.2.0中的运动和状态演示。 我注意到该演示在5.4上运行。 更新可能会在下一个版本中结束。 该功能会在工具箱中针对该演示的发行说明中注明。 此处是指向当前版本说明的直接链接、以供参考。
谢谢!
克林顿