This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
继续前面的回复、我打开了 example.syscfg 并检查其内容。 我发现内部设置不完整(如附件所示)。 例如、mpd_demo1.frameCfg 的设置应对应于 MotionDetect.cfg 中的"frameCfg 2 0 200 64 250 0"、但 mpd_demo1.frameCfg 的描述似乎缺少三个参数。 其他命令也是如此。 这是否正常?
谢谢
Daniel
Daniel、您好!
感谢您深入了解 CLI 删除功能。 我们的一位工程师将在接下来的 两天内给您回复。
此致、
Kristien
你好、 Kristien
有更新吗?
谢谢
Daniel
您好!
在其他示例的 mmw_cli.c 文件中、我们注意到条件编译语句是#if (CLI_REMOVAL == 0 && DYNAMIC_RECONFIG == 1)
、而在6432AOP CPD 示例项目中、它是#if (FEATURE_LITE_BUILD_EN == 0 && DYNAMIC_RECONFIG == 1)
。 这是否是无法启用 CLI 删除的原因之一? 当然,还有前面提到的不完整的参数导入问题。
您好!
克林顿目前已经出去了、但我想在此发表一个评论。 CPD 演示目前支持 SDK 5.4.0.1、而 CLI 移除最初称为 Feature Lite Build。 如果导入任何引用 SDK 5.5或更高版本的项目、则会改为引用 CLI Removal。 它们功能相同、但名称不同。
此致、
Kristien
我会尝试修改上面提到的"Ture Lite Build"名称、看看这样是否有用。 此外、您是否对有关的问题有任何建议ti_cli_mpd_demo_config.h
?
您好!
这也看起来像一个工件、该工程是使用 SDK 5.4.0.1构建的、当时它是"FeatureLiteBuild"。 如果查看该 SDK 示例目录中的 FeatureLiteBuild.json、则会看到它不包含 angleHeatmapGenCfg、clusterCfg、而 cfarCfg 略有不同。
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm\FeatureLiteBuild.json
您是否可以继续进行测试、或者您是否可以预见问题?
谢谢!
克林顿
您好!
听起来您可以使用5.5.2.0中的运动和状态演示。 我注意到该演示在5.4上运行。 更新可能会在下一个版本中结束。 该功能会在工具箱中针对该演示的发行说明中注明。 此处是指向当前版本说明的直接链接、以供参考。
谢谢!
克林顿