This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:CLI 删除的问题

Guru**** 1982635 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1423126/awrl6432-question-for-cli-remove

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Expert:

继续前面的回复、我打开了 example.syscfg 并检查其内容。 我发现内部设置不完整(如附件所示)。 例如、mpd_demo1.frameCfg 的设置应对应于 MotionDetect.cfg 中的"frameCfg 2 0 200 64 250 0"、但 mpd_demo1.frameCfg 的描述似乎缺少三个参数。 其他命令也是如此。 这是否正常?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您深入了解 CLI 删除功能。 我们的一位工程师将在接下来的 两天内给您回复。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kristien

    有更新吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉这个主题上出现延迟。 我们需要一些时间才能从 SDK 团队那里获得有关这方面的更多反馈。 我将进行更多调试、看看我是否可以重现您的问题。 我会在一天左右跟进。

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否检查该文件是否由 SysConfig 生成? 此文件用于获取配置值。 根据您输入的 json 文件、该文件是否符合您的预期?

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。 我将致力于复制您的场景、我将跟进。  

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在其他示例的 mmw_cli.c 文件中、我们注意到条件编译语句是#if (CLI_REMOVAL == 0 && DYNAMIC_RECONFIG == 1)、而在6432AOP CPD 示例项目中、它是#if (FEATURE_LITE_BUILD_EN == 0 && DYNAMIC_RECONFIG == 1)。 这是否是无法启用 CLI 删除的原因之一? 当然,还有前面提到的不完整的参数导入问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    克林顿目前已经出去了、但我想在此发表一个评论。 CPD 演示目前支持 SDK 5.4.0.1、而 CLI 移除最初称为 Feature Lite Build。 如果导入任何引用 SDK 5.5或更高版本的项目、则会改为引用 CLI Removal。 它们功能相同、但名称不同。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试修改上面提到的"Ture Lite Build"名称、看看这样是否有用。 此外、您是否对有关的问题有任何建议ti_cli_mpd_demo_config.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这也看起来像一个工件、该工程是使用 SDK 5.4.0.1构建的、当时它是"FeatureLiteBuild"。 如果查看该 SDK 示例目录中的 FeatureLiteBuild.json、则会看到它不包含  angleHeatmapGenCfg、clusterCfg、而 cfarCfg 略有不同。

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm\FeatureLiteBuild.json

    您是否可以继续进行测试、或者您是否可以预见问题?

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前使用5.5.0.2进行存在检测、其他实验也运行良好。 我目前不打算使用5.4进行测试。 此 CPD 问题是否会在下一版本的工具箱中得到解决? 还是只能使用 SDK 5.4在 CPD 中实现 CLI 删除功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您可以使用5.5.2.0中的运动和状态演示。 我注意到该演示在5.4上运行。 更新可能会在下一个版本中结束。 该功能会在工具箱中针对该演示的发行说明中注明。 此处是指向当前版本说明的直接链接、以供参考。

    https://dev.ti.com/tirex/content/radar_toolbox_2_20_00_05/source/ti/examples/InCabin_Sensing / AWRL6432_AWRL2d/docs/AWRL6432_AWRL6432 Life_Presence_Detection_Demo_Capon Life_Presence_Detection_Capon2D_release_notes.html

    谢谢!

    克林顿

x 出现错误。请重试或与管理员联系。