This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在 AWRL6432 SDK 中、w_FramePeriodicity 用于帧周期设置。 它是一个固定的周期、例如100ms。 但在我的应用中、由于动态处理时间、需要动态帧周期。 我希望通过软件控制而不是时序来触发帧。 例如、帧1后处理请求66ms、后处理后、立即触发下一帧、帧2 80ms、帧3 150ms、帧4 45ms。
我该怎么办? 谢谢。
您好!
感谢您在 E2E 上就动态帧周期问题进行联系。 对于 L-SDK 5.4及更高版本、运动和存在检测演示可通过 SysConfig MPD_DEMO 配置使用称为动态重新配置的功能、从而使演示能够在高性能跟踪配置文件和低功耗存在配置文件之间切换。
要了解这是如何实现的、我建议在以下项目文件中查找 Dynamic_Reconfig 宏:motion_detect.c、mmw_cli.c、dpc.c 和 power_management.c 概括来说、有一个状态机根据是否存在跟踪对象来跟踪帧计数器、该对象会与两个阈值进行比较以确定进入何种状态。 如果 传感器检测到 frmPretoTrack 帧持续存在、它会自动转换到跟踪器配置。 如果未检测到 frmTracktoPre 帧的跟踪器对象、则演示将恢复为用户提供的状态配置。
您可以在以下位置的运动和存在检测演示的 SDK 文档中的"动态重新配置"部分下阅读有关此功能的更多信息: /docs/api_guide_xwrL14xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html. 也可以通过 以下 TI Resource Explorer 链接访问该文档。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Kristien