This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
CLI 旁路启用、 选择在工业可视化工具中启动时不发送配置、无点。 请告诉我如何解决此问题、谢谢。 (基于自行车雷达演示)
我尝试调试 自行车雷达演示、发现演示一直成功运行到最后
谢谢、我在 AWRL1432 升压 EVM 中使用了 AWRL1432_ADAS_BSD_demo_v1.10和 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01。
1 μ s CLI 旁路、
2、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致
刷到电路板、 在工业可视化工具中选择"启动而不发送配置"、这是没有意义的。
所以我 做了另一个实验 、禁用了 CLI 旁路、选择 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg、 在 Industrial Visualizer 中选择 start with send configuration、这是 正常现象。
我想知道为什么 工业可视化工具中没有要点。 如何解决这种情况?
你好。
请检查您是否在 CLI_Bypass 配置中禁用了 dynamicClutterRemoval、因为在工具箱上的配置中也禁用了该功能。 这将使客户在启动时能够看到点、就像我们最初启用的那样、但客户在首次评估时将无法看到这些点。
此致、
Santosh
唯一的更改是 CLI Bypass Enabled、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致、但无法读取数据。 原因是 EVM 无法正常工作。 (FRAME = 0) 在我的 CLI_Bypass 配置中禁用了 dynamicClutterRemoval。
我不知道。 专家、您能帮助我解决这个问题吗?
最新动态:
启用 CLI 旁路、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致。 在1432 Boost EVM 中调试演示、
程序卡在以下位置(UART_readPolling)的无限循环中。
如何解决该问题?
您好 Ray。
如果您继续开发该版本的自行车雷达演示、我建议您尝试使用旧版本工具箱中的配置。 它们旨在支持不同版本的器件、因此请确保您使用工具箱上提供的最新演示(其中包含该工具箱中的配置)、或者使用较旧版本工具箱中的较旧配置、并查看它是否可以解决您的问题。
此致、
Santosh
您好、 Santosh
感谢您的回答、但我找不到正确的版本。 无论自行车雷达演示的版本如何都无法显示点(同时没有触发信号、帧 编号始终为 零)、我认为当开旁路配置时、帧触发器不会打开。 能否提供其他一些解决问题的方法?
此致、
射线
你好。
我刚刚意识到 bsdSlowCmdString 不是要用于 CLI_Bypass 的字符串、frameCfg 中的最后一个参数设置为1、这意味着它仅显示1个数据帧。 尝试将 frameCfg 的最后一个参数更改为0、使其以无限数量的帧运行。
此致、
Santosh
您好、 Santosh
我会按照您的想法操作、但 在 Industrial Visualizer 中、结果仍没有点、帧编号为零。
相同的错误: 代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致(frameCfg 的最后一个参数为0)
一方面、代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致;另一方面、通过串行端口助手、可以发现 EVM 板始终存在数据吞吐量。
我想知道 Industrial_Visualizer.exe 是否支持启动模式而不发送配置? (当代码中的参数配置时)
您能给我准确的 答案吗?
你好。
对反应延迟深表歉意。 您是否可以连接到串行终端并查看输出是什么、而不是使用可视化工具? 如果串行终端的数据输出正常、则可视化工具上的 START Without start config 按钮可能只是问题、但如果没有、则很可能是您为启用 CLI 所做的更改出现问题。
此致、
Santosh
串行终端的数据输出正常、问题是否有其他解决方案?
你好。
这可能是可视化工具的问题。 让我对此进行研究、并在明天一天结束时提供最新情况。
此致、
Santosh
您好、Santosh
这样做的最终结果是什么?
您好 Ray。
对反应延迟深表歉意。 您是否可以尝试删除 baudrate 命令并查看它是否对您起作用? 波特率应为115200并保持此处(不应切换到1250000)。 但是、如果需要更高的波特率、我要在 SysConfig 中将默认波特率设置为该波特率、并更新用于设置串行连接的 GUI 源代码。
此致、
Santosh