主题中讨论的其他器件:AWRL1432、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的专家:
CLI 旁路启用、 选择在工业可视化工具中启动时不发送配置、无点。 请告诉我如何解决此问题、谢谢。 (基于自行车雷达演示)
我尝试调试 自行车雷达演示、发现演示一直成功运行到最后
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
CLI 旁路启用、 选择在工业可视化工具中启动时不发送配置、无点。 请告诉我如何解决此问题、谢谢。 (基于自行车雷达演示)
我尝试调试 自行车雷达演示、发现演示一直成功运行到最后
谢谢、我在 AWRL1432 升压 EVM 中使用了 AWRL1432_ADAS_BSD_demo_v1.10和 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01。
1 μ s CLI 旁路、
2、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致
刷到电路板、 在工业可视化工具中选择"启动而不发送配置"、这是没有意义的。
所以我 做了另一个实验 、禁用了 CLI 旁路、选择 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg、 在 Industrial Visualizer 中选择 start with send configuration、这是 正常现象。

唯一的更改是 CLI Bypass Enabled、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致、但无法读取数据。 原因是 EVM 无法正常工作。 (FRAME = 0) 在我的 CLI_Bypass 配置中禁用了 dynamicClutterRemoval。
我不知道。 专家、您能帮助我解决这个问题吗?
最新动态:
启用 CLI 旁路、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致。 在1432 Boost EVM 中调试演示、
程序卡在以下位置(UART_readPolling)的无限循环中。
如何解决该问题?

您好、 Santosh
我会按照您的想法操作、但 在 Industrial Visualizer 中、结果仍没有点、帧编号为零。
相同的错误: 代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致(frameCfg 的最后一个参数为0)

一方面、代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致;另一方面、通过串行端口助手、可以发现 EVM 板始终存在数据吞吐量。
我想知道 Industrial_Visualizer.exe 是否支持启动模式而不发送配置? (当代码中的参数配置时)
您能给我准确的 答案吗?