This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:启用 CLI 旁路、选择在工业可视化工具中启动时不发送配置、无分数(基于自行车雷达演示)

Guru**** 2552100 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1404509/awrl1432boost-cli-bypass-enabled-choice-to-start-without-send-configuration-in-industrial-visualizer-no-points-based-on-bike-radar-demo

器件型号:AWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL1432SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

  CLI 旁路启用、 选择在工业可视化工具中启动时不发送配置、无点。 请告诉我如何解决此问题、谢谢。 (基于自行车雷达演示)

  我尝试调试 自行车雷达演示、发现演示一直成功运行到最后

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:
      我已经加入了我们的软件专家。 请允许我们在一天左右提供回复。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们您使用的演示版本是什么?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在 AWRL1432 升压 EVM 中使用了 AWRL1432_ADAS_BSD_demo_v1.10和 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01。  

    1 μ s CLI 旁路、

    2、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致

    刷到电路板、 在工业可视化工具中选择"启动而不发送配置"、这是没有意义的。

    所以我 做了另一个实验 、禁用了 CLI 旁路、选择 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg、  在 Industrial Visualizer 中选择 start with send configuration、这是 正常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道为什么  工业可视化工具中没有要点。 如何解决这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请检查您是否在 CLI_Bypass 配置中禁用了 dynamicClutterRemoval、因为在工具箱上的配置中也禁用了该功能。  这将使客户在启动时能够看到点、就像我们最初启用的那样、但客户在首次评估时将无法看到这些点。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的更改是  CLI Bypass Enabled、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致、但无法读取数据。  原因是 EVM 无法正常工作。 (FRAME = 0) 在我的 CLI_Bypass 配置中禁用了 dynamicClutterRemoval。

    我不知道。  专家、您能帮助我解决这个问题吗?

    最新动态:

    启用 CLI 旁路、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致。 在1432 Boost EVM 中调试演示、  

    程序卡在以下位置(UART_readPolling)的无限循环中。

    如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     启用 CLI 旁路时、CLI_Bypass 配置
    char * bsdSlowCmdString[]={
      "sensorStop 0 \r\n"
      "channelCfg 7 3 0 \r\n"
      "chirpComnCfg 8 0 256 4 24.3 3 \r\n"
      "chirpTimingCfg 12.1 37 0 20 77 \r\n"
      "extendedMaxVelocity 1 6 7 3 4 2 1 \r\n"
      "frameCfg 256 0 10000 1 50 1 \r\n"
      "antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 \r\n"
     
      "guiMonitor 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 \r\n"
      "sigProcChainCfg 64 2 1 0 0 0 \r\n"
      "BoundaryBox -10 10 10 \r\n"
      "sensorPosition 0 0 0.0 0 \r\n"
      "StaticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 \r\n"
      "GatingParam 3 5 10 \r\n"
      "stateParam 3 12 50 5 200 \r\n"
      "allocationParam 6 0.1 3 3 20 \r\n"
      "maxAcceleration -4 4 \r\n"
      "trackingCfg 1 2 100 16 400 50 \r\n"
      "presenceBoundaryBox -3 3 0.5 40 0 3 \r\n"
      "cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.95 0 1 1 1 \r\n"
      "cfarScndPassCfg 1 2 8 4 3 1 12.0 0 \r\n"
      "aoaFovCfg -80 -90 90 \r\n"
      "rangeSelCfg 3.0 40.0 \r\n"
      "离合器移除0\r\n"
      "dynClutterRemoval 0 0.90 10 10 2 2 0  16 0.90 20 \r\n"
      "compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 \r\n"
      "adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin \r\n"
      "adcLogging 0 \r\n"
      "lowPowerCfg 0 \r\n"
      "factoryCalibCfg 0 0 40 0 0x1ff000 \r\n"
      "compressionCfg 1 0.50 \r\n"
      "波特率1250000 \r\n"
      "sensorStart 0 0 0 0 \r\n"
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray。

    如果您继续开发该版本的自行车雷达演示、我建议您尝试使用旧版本工具箱中的配置。  它们旨在支持不同版本的器件、因此请确保您使用工具箱上提供的最新演示(其中包含该工具箱中的配置)、或者使用较旧版本工具箱中的较旧配置、并查看它是否可以解决您的问题。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Santosh

      感谢您的回答、但我找不到正确的版本。  无论自行车雷达演示的版本如何都无法显示点(同时没有触发信号、帧 编号始终为 零)、我认为当开旁路配置时、帧触发器不会打开。 能否提供其他一些解决问题的方法?

    此致、  

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我刚刚意识到 bsdSlowCmdString 不是要用于 CLI_Bypass 的字符串、frameCfg 中的最后一个参数设置为1、这意味着它仅显示1个数据帧。  尝试将 frameCfg 的最后一个参数更改为0、使其以无限数量的帧运行。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Santosh

      我会按照您的想法操作、但 在 Industrial Visualizer 中、结果仍没有点、帧编号为零。

    相同的错误: 代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致(frameCfg 的最后一个参数为0)

      一方面、代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致;另一方面、通过串行端口助手、可以发现 EVM 板始终存在数据吞吐量。

      我想知道 Industrial_Visualizer.exe 是否支持启动模式而不发送配置? (当代码中的参数配置时)

      您能给我准确的 答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    对反应延迟深表歉意。  您是否可以连接到串行终端并查看输出是什么、而不是使用可视化工具?  如果串行终端的数据输出正常、则可视化工具上的 START Without start config 按钮可能只是问题、但如果没有、则很可能是您为启用 CLI 所做的更改出现问题。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行终端的数据输出正常、问题是否有其他解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这可能是可视化工具的问题。  让我对此进行研究、并在明天一天结束时提供最新情况。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh

    这样做的最终结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray。

    对反应延迟深表歉意。 您是否可以尝试删除 baudrate 命令并查看它是否对您起作用?  波特率应为115200并保持此处(不应切换到1250000)。  但是、如果需要更高的波特率、我要在 SysConfig 中将默认波特率设置为该波特率、并更新用于设置串行连接的 GUI 源代码。

    此致、

    Santosh