This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
CLI 旁路启用、 选择在工业可视化工具中启动时不发送配置、无点。 请告诉我如何解决此问题、谢谢。 (基于自行车雷达演示)
我尝试调试 自行车雷达演示、发现演示一直成功运行到最后
谢谢、我在 AWRL1432 升压 EVM 中使用了 AWRL1432_ADAS_BSD_demo_v1.10和 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01。
1 μ s CLI 旁路、
2、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致
刷到电路板、 在工业可视化工具中选择"启动而不发送配置"、这是没有意义的。
所以我 做了另一个实验 、禁用了 CLI 旁路、选择 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg、 在 Industrial Visualizer 中选择 start with send configuration、这是 正常现象。
你好。
请检查您是否在 CLI_Bypass 配置中禁用了 dynamicClutterRemoval、因为在工具箱上的配置中也禁用了该功能。 这将使客户在启动时能够看到点、就像我们最初启用的那样、但客户在首次评估时将无法看到这些点。
此致、
Santosh
唯一的更改是 CLI Bypass Enabled、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致、但无法读取数据。 原因是 EVM 无法正常工作。 (FRAME = 0) 在我的 CLI_Bypass 配置中禁用了 dynamicClutterRemoval。
我不知道。 专家、您能帮助我解决这个问题吗?
最新动态:
启用 CLI 旁路、参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 一致。 在1432 Boost EVM 中调试演示、
程序卡在以下位置(UART_readPolling)的无限循环中。
如何解决该问题?
您好、 Santosh
感谢您的回答、但我找不到正确的版本。 无论自行车雷达演示的版本如何都无法显示点(同时没有触发信号、帧 编号始终为 零)、我认为当开旁路配置时、帧触发器不会打开。 能否提供其他一些解决问题的方法?
此致、
射线
您好、 Santosh
我会按照您的想法操作、但 在 Industrial Visualizer 中、结果仍没有点、帧编号为零。
相同的错误: 代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致(frameCfg 的最后一个参数为0)
一方面、代码中的参数配置与 profile_40m_40mpsec_boostevm_16tracks.cfg 中的配置一致;另一方面、通过串行端口助手、可以发现 EVM 板始终存在数据吞吐量。
我想知道 Industrial_Visualizer.exe 是否支持启动模式而不发送配置? (当代码中的参数配置时)
您能给我准确的 答案吗?
你好。
这可能是可视化工具的问题。 让我对此进行研究、并在明天一天结束时提供最新情况。
此致、
Santosh
您好、Santosh
这样做的最终结果是什么?
您好 Ray。
对反应延迟深表歉意。 您是否可以尝试删除 baudrate 命令并查看它是否对您起作用? 波特率应为115200并保持此处(不应切换到1250000)。 但是、如果需要更高的波特率、我要在 SysConfig 中将默认波特率设置为该波特率、并更新用于设置串行连接的 GUI 源代码。
此致、
Santosh