Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027, PMP21943, LM5170, BQ25756E, TIDA-00195
Thread 中讨论的其他器件: LM5170、 BQ25756E、LAUNCHXL-F28027、 TIDA-00195
工具/软件:

您好、Dears、
我查看了您的示例设计 PMP21943和 TIDA-0104x、我想尝试基于它们构建充电/放电电流为300A 的磷酸铁锂电池测试仪(充电器/放电器)。 输入电源为12V/125A。 请注意、我是否可以将 IC LM5170与外部驱动器一起用于控制 IGBT 模块(1200V/450A)? 我是否还需要使用 bq25756E 等专用芯片?
此致、
Tsvetan Ginin