This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21943:LM5170

Guru**** 2917170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21943, LM5170, BQ25756E, TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1513081/pmp21943-lm5170

零件号:PMP21943
Thread 中讨论的其他器件: LM5170BQ25756E、LAUNCHXL-F28027、 TIDA-00195

工具/软件:

您好、Dears、

我查看了您的示例设计 PMP21943和 TIDA-0104x、我想尝试基于它们构建充电/放电电流为300A 的磷酸铁锂电池测试仪(充电器/放电器)。 输入电源为12V/125A。 请注意、我是否可以将 IC LM5170与外部驱动器一起用于控制 IGBT 模块(1200V/450A)? 我是否还需要使用 bq25756E 等专用芯片?

此致、

Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    这是否是您要用于为4V 电池系统充电的12V 电源? 此充电器在该应用中所需的最大输出电压和电流是多少?

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    在该输入电压和电流下、测试仪将仅维修单个电池(3.65V/304A)。 目的是在包含每个电芯之前对其进行格式化、并由 BMS 控制的整个电池组成。

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    这是否需要拥有符合汽车标准的器件?  LM5170似乎并不是这种低电压/高电流应用中最具有成本效益的选择、而分立式 FET 是理想选择。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不在乎汽车的温度范围、假设是工业温度范围。 从元件底座来看、我只关心 IGBT 模块。 您可以为我提供任何解决方案、只要它不是软件解决方案之一(例如 TMS320F28P65x)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    我联系您的工程师将 能够在该建议中提供更多的专业知识。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您对我的 case 有任何疑问吗?

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsvetan、

    感谢您耐心等待响应。

    我认为 BQ25756E 在这里不是最佳解决方案。 BQ25756E 只能提供20A 的最大充电电流。 很难构建能够以300A 的电流为 LiFePO4电池充电的电池充电器。 我认为您需要很多分立式器件来构建电池充电器。

    您可以使用与该参考设计类似的设计吗? https://www.ti.com/lit/ug/tidubm6/tidubm6.pdf

    这是一款48V 至12V 转换器、可输出133A 电流。 我认为、当电压为12V 至3.6V 时、拓扑应该相似。

    请告诉我您是要使用分立式解决方案、还是 BQ25756E 是否适用于您的应用。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:


    尊敬的 Ethan:


    我改变了主意、并将 TIDA-00195作为磷酸盐电池充电器的设计示例。 是否可以将输入电压从1100降低到12伏并将其用作工作电压? 是否可以对 Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027进行编程以用作充电器控制器? 这种设计特别适合我、因为我有适用于450A 的 IGBT 模块。

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsvetan、

    感谢您对此有耐心。 我不是高电流 IGBT 模块的专家。 让我跟隔离式栅极驱动器方面的专家谈谈、他们可能会帮您更好地解决问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    我明白、我当然会等。

    此致、

    Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    如果您仅使用12V、我认为您不需要隔离式栅极驱动器来驱动300A IGBT。 您只需使用 BJT 图腾柱缓冲任何非隔离式栅极驱动器的输出、 这可以提供小于20A 的峰值电流、最短的栅极电流上升时间以及最小的 ROH 和 Rol。

    测试仪在做什么? 您是否检查4.2V 至3V 的电压范围、然后使用300A 为电池充电?

    此致、

    Sean

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您关注我的问题。 是的、IGBT 模块确实不需要隔离式驱动器。 测试仪参数应如下所示:


    运行模式:循环模式(定义为完全放电和充电)/单次充电模式/单次放电模式

    充电切断电压:3.65 - 4.2V、由您设置

    充电电流:3 - 300A、由您设置

    放电切断电压:2 - 2.9V、由您设置

    放电电流:3 - 300A、由您设置

    充电模式:恒流和恒压

    放电模式:恒流放电(IGBT 模块)

    显示参数:工作时间/温度/电压/电流/容量/曲线

    电压精度:0.1%(校准后)

    电流精度:0.2%(校准后)

    容量误差:放电±1.5%、充电±2%

    功率耗散热量:风扇或水泵的智能 PWM 速度控制(温度高于80摄氏度)

    保护功能:反极性保护、高温保护

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    我有一个适用于300A 的 FF600R12KE7 IGBT 模块。 您可以使用 KSD5041RTA NPN 和 SS8550DBU PNP 驱动它。 每种拓扑都可以提供大于20A 的峰值电流、与隔离式栅极驱动器相比、可以实现散热和更高的热容量。

    如果您的设计需要更多 IC 供应商信息、请告诉我。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seon:

    我觉得你的建议很有趣,我一定会考虑他们。  我可以根据您的专家对测试仪未来原理图的意见吗? 还是现在结束讨论更好?

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为恼人的错误道歉:Sean、而不是"Seon"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    您可以立即关闭此讨论主题、将来会提出新的 E2E 问题、以获得未来的原理图审阅支持。 祝您设计顺利。

    此致、

    Sean