This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:配置选项

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935533/webench-tools-lm5122-configuration-options

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我们只想澄清配置选项上的项目、以及它如何影响 webench 上的设计建议。

提前感谢您。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    LM5122在配置窗口中具有以下选项。

    1.软启动时间:用户可以选择所需的软启动时间。 这将更改数据表中给出的 CSS 电容值和稳态响应时间。

    2.用户首选频率:用户可以选择所需的开关频率。 这会改变 RT 电阻器的值。

    用户同步频率: 通过向该 SYNCIN 引脚施加正脉冲信号、内部振荡器可与外部时钟同步。

    电感纹波峰-峰值:用户可以选择电感纹波电流。 这将影响数据表中所示的电感器值。

    最大组件高度:这将限制电路中组件的最大高度。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    这是同一客户的后续问题:

    "如果我将峰值电感器纹波参数保持为零(0%)、还是需要设置一个值、这是正确的? 这是因为此设置是配置选项的一部分、所以我不必设置它。"

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    WEBENCH 选择满负载电流的30%作为默认值。 如果电感纹波峰峰值参数留空、WEBENCH 采用默认值。 在给定范围内输入的任何值都将被考虑用于计算。

    谢谢、此致、
    Praveen