请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我们只想澄清配置选项上的项目、以及它如何影响 webench 上的设计建议。
提前感谢您。
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
LM5122在配置窗口中具有以下选项。
1.软启动时间:用户可以选择所需的软启动时间。 这将更改数据表中给出的 CSS 电容值和稳态响应时间。
2.用户首选频率:用户可以选择所需的开关频率。 这会改变 RT 电阻器的值。
用户同步频率: 通过向该 SYNCIN 引脚施加正脉冲信号、内部振荡器可与外部时钟同步。
电感纹波峰-峰值:用户可以选择电感纹波电流。 这将影响数据表中所示的电感器值。
最大组件高度:这将限制电路中组件的最大高度。
谢谢、此致、
Praveen