This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
LM5122在配置窗口中具有以下选项。
1.软启动时间:用户可以选择所需的软启动时间。 这将更改数据表中给出的 CSS 电容值和稳态响应时间。
2.用户首选频率:用户可以选择所需的开关频率。 这会改变 RT 电阻器的值。
用户同步频率: 通过向该 SYNCIN 引脚施加正脉冲信号、内部振荡器可与外部时钟同步。
电感纹波峰-峰值:用户可以选择电感纹波电流。 这将影响数据表中所示的电感器值。
最大组件高度:这将限制电路中组件的最大高度。
谢谢、此致、
Praveen
您好 Praveen、
这是同一客户的后续问题:
"如果我将峰值电感器纹波参数保持为零(0%)、还是需要设置一个值、这是正确的? 这是因为此设置是配置选项的一部分、所以我不必设置它。"
提前感谢!
艺术
尊敬的 Art:
WEBENCH 选择满负载电流的30%作为默认值。 如果电感纹波峰峰值参数留空、WEBENCH 采用默认值。 在给定范围内输入的任何值都将被考虑用于计算。
谢谢、此致、
Praveen