主题中讨论的其他器件: TPS543820
工具与软件:
我们将在热模型中使用该器件、需要知道封装的热指标、Θ ΘJB 和 Θ ΘJC。 这将用于与 psi 值的应用不匹配的独特环境、而且我们也缺乏大气、因此 ΘJA 在我们的应用中毫无意义。 由于这是一个多器件封装、如果有多个值(对应于每个器件)、我可以将 SiP 建模为分立体、前提是我可以有一些基本的基板详细信息。 或者、如果您有一个多电阻器网络模型、我可以自行复制、也可以导入 ANSYS Icepak 文件以用于我们的分析。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们将在热模型中使用该器件、需要知道封装的热指标、Θ ΘJB 和 Θ ΘJC。 这将用于与 psi 值的应用不匹配的独特环境、而且我们也缺乏大气、因此 ΘJA 在我们的应用中毫无意义。 由于这是一个多器件封装、如果有多个值(对应于每个器件)、我可以将 SiP 建模为分立体、前提是我可以有一些基本的基板详细信息。 或者、如果您有一个多电阻器网络模型、我可以自行复制、也可以导入 ANSYS Icepak 文件以用于我们的分析。
嗨、David、
此项工作有任何最新进展?
谢谢!
Nick
您好、Nick。
Dave 将在本周和下周之间对此作出回应。
谢谢!
Calan
建模团队应在一周结束时有一个模型
您好、Nick。
我通过 e2e 电子邮件发送了模型。 如果还有其他支持请求、请发布
嗨、David、
我想我只有一个关于电源应用的问题。 我注意到在模型中提供的条件是结内为1W、电感器体内为0.5W。 这个功率比是我应该如何分割总部件耗散、即2/3在结点和1/3在电感器内、还是这个只是为了构建模型时的内部验证而设计、我应该将所有功率应用于结点?
谢谢!
Nick
您好、Nick。
大卫将在下周回应,因为他不在办公室感恩节美国假期。
谢谢!
Calan
2/3和1/3是基于 一个 测试用例的内部假设。
我不确定耗散的位置会如何影响模型。
但电感器会有一些来自电感器 RDC 的直流电流和纹波电流产生的交流损耗。
您在上面列出的所有用例可能都将具有低于1W 的总功率耗散。
由于您 在1.5MHz 进行开关、因此损耗可能更具 IC 的加权、我的估算值为4/5 IC 到1/5电感器。
我使用 tpsm843820和 tps543820 (tpsm843820内的 IC )的 webench 工具进行估算。