This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843820:热指标或多电阻器网络

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843820, TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1432465/tpsm843820-thermal-metrics-or-multi-resistor-network

器件型号:TPSM843820
主题中讨论的其他器件: TPS543820

工具与软件:

我们将在热模型中使用该器件、需要知道封装的热指标、Θ ΘJB 和 Θ ΘJC。 这将用于与 psi 值的应用不匹配的独特环境、而且我们也缺乏大气、因此 ΘJA 在我们的应用中毫无意义。 由于这是一个多器件封装、如果有多个值(对应于每个器件)、我可以将 SiP 建模为分立体、前提是我可以有一些基本的基板详细信息。 或者、如果您有一个多电阻器网络模型、我可以自行复制、也可以导入 ANSYS Icepak 文件以用于我们的分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就您的热模型申请、我将与封装团队进行合作。  明天我会给你一个新的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我向我的包装团队提交了一份建模申请、要求提供一份 thetaJB 和 THETAJC 号、申请日期为11/8。

    我还询问了 ANSYS 文件功能。  

    如果我们可以生成该文件、我可以在 e2e 邮件系统中共享它。   接受我的 e2e 朋友的请求、以便我可以共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的支持。 如果您或您的团队需要我提供的任何其他信息、请告诉我。 我已接受您的请求、因此您可以共享您能够生成的任何文件。

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!   

    我的建模师已要求获得一些关于我提供的装配体 的详细信息、并获得了一些功耗估算值、我也提供了一些数据。  

    他指出可提供 Icepak 多电阻器模型。   但我对您的用例很好奇、该用例中的典型使用 Vout、Iout 和开关频率是多少。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    很抱歉耽误你的时间。 我们有几个不同的场景、这些是我的电气工程师为我提供的条件:

    如果您需要其他东西来提供模型、请告诉我。

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我一拿到模型就会分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    此项工作有任何最新进展?

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    Dave 将在本周和下周之间对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建模团队应在一周结束时有一个模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我通过 e2e 电子邮件发送了模型。   如果还有其他支持请求、请发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    我想我只有一个关于电源应用的问题。 我注意到在模型中提供的条件是结内为1W、电感器体内为0.5W。 这个功率比是我应该如何分割总部件耗散、即2/3在结点和1/3在电感器内、还是这个只是为了构建模型时的内部验证而设计、我应该将所有功率应用于结点?

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    大卫将在下周回应,因为他不在办公室感恩节美国假期。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2/3和1/3是基于 一个 测试用例的内部假设。  

    我不确定耗散的位置会如何影响模型。   

    但电感器会有一些来自电感器 RDC 的直流电流和纹波电流产生的交流损耗。  

    您在上面列出的所有用例可能都将具有低于1W 的总功率耗散。  

    由于您 在1.5MHz 进行开关、因此损耗可能更具 IC 的加权、我的估算值为4/5 IC 到1/5电感器。

    我使用 tpsm843820和 tps543820 (tpsm843820内的 IC )的 webench 工具进行估算。