主题中讨论的其他器件: TPS543820
工具与软件:
我们将在热模型中使用该器件、需要知道封装的热指标、Θ ΘJB 和 Θ ΘJC。 这将用于与 psi 值的应用不匹配的独特环境、而且我们也缺乏大气、因此 ΘJA 在我们的应用中毫无意义。 由于这是一个多器件封装、如果有多个值(对应于每个器件)、我可以将 SiP 建模为分立体、前提是我可以有一些基本的基板详细信息。 或者、如果您有一个多电阻器网络模型、我可以自行复制、也可以导入 ANSYS Icepak 文件以用于我们的分析。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们将在热模型中使用该器件、需要知道封装的热指标、Θ ΘJB 和 Θ ΘJC。 这将用于与 psi 值的应用不匹配的独特环境、而且我们也缺乏大气、因此 ΘJA 在我们的应用中毫无意义。 由于这是一个多器件封装、如果有多个值(对应于每个器件)、我可以将 SiP 建模为分立体、前提是我可以有一些基本的基板详细信息。 或者、如果您有一个多电阻器网络模型、我可以自行复制、也可以导入 ANSYS Icepak 文件以用于我们的分析。
您好、Nick。
我通过 e2e 电子邮件发送了模型。 如果还有其他支持请求、请发布
嗨、David、
我想我只有一个关于电源应用的问题。 我注意到在模型中提供的条件是结内为1W、电感器体内为0.5W。 这个功率比是我应该如何分割总部件耗散、即2/3在结点和1/3在电感器内、还是这个只是为了构建模型时的内部验证而设计、我应该将所有功率应用于结点?
谢谢!
Nick
您好、Nick。
大卫将在下周回应,因为他不在办公室感恩节美国假期。
谢谢!
Calan
2/3和1/3是基于 一个 测试用例的内部假设。
我不确定耗散的位置会如何影响模型。
但电感器会有一些来自电感器 RDC 的直流电流和纹波电流产生的交流损耗。
您在上面列出的所有用例可能都将具有低于1W 的总功率耗散。
由于您 在1.5MHz 进行开关、因此损耗可能更具 IC 的加权、我的估算值为4/5 IC 到1/5电感器。
我使用 tpsm843820和 tps543820 (tpsm843820内的 IC )的 webench 工具进行估算。