尊敬的先生或女士:
我写信想知道 TS5A3166DBVR 的端子涂层是 NiPdAu…
该开关上的压降为64mA×Ω 5k Ω= 0.32V
开关的导通电阻应尽可能小。 如果电压和频率匹配、请考虑 TS3A44159。 否则、请使用具有多个并联通道的较大器件供电、或使用 TS5A3166等更好的开关。
没有名为"TS3A3166"的器件。
TS5A3166的汽车型号是 TS5A3166-Q1。 (如果 CAN 总线具有共模电压、它将无法在电源电压之外的电压下工作、这可能是一个问题。)
您好 Lauren、
注释4和5以及线路 VNO/VCOM 和 VI 也考虑了 ESD 二极管。 如果 VNO/VCOM 超过 V+ 0.5V 以上、ESD 二极管可以制动。 如果电流过高、器件可能会损坏。 尽管它可以处理高达6.5V 的电压、但 VI 也是如此。
二极管的设计符合 JEDEC JESD22- V C101和 JS-001标准、前提是器件处于最大额定值范围内。…
您好 Rami、
感谢您的评论。
如前所述、 我发现测试板和示波器探针存在问题。 因此客户决定使用3166制作一个真实的电路板。
我将再次使用真实的电路板进行测试。 然后、我将再次与您联系、以获取测试结果。
谢谢你。
设置看起来不错。
您能否在条件1和条件2下探测输入。 主要我对#2感兴趣、我们认为这里接地、但我想确认它实际上接地。
在 V (IL)为0.8V 和 V (IH) 2.0V 的情况下、我的感觉是、当开关悬空时、它会在进入中间电压区域时打开和关闭、我们无法确认电平。 这在浮动时是可以的、因为这不是推荐的操作用例。
但是、当 IN 应该接地时、它看起来仍然是浮动的、这不应该发生。 您是否检查了接地输入到3166引脚布线的导通性…
Rami、
需要说明的是、没有连接 MCU 和信号源的 NO 和 COM 端口。 仅在测试板上进行器件测试。
1.波形#1:打开状态
-V+:3.3V 电源/-输入端口:连接 V+
-无端口(绿色):已连接 V+(3.3V 电源) => COM 端口(蓝色):3.3V 输出,正常
2.波形#2:关闭状态
-V+:3.3V 电源/- IN 端口:接地
-无端口(绿色…
迪诺、
这不是芯片的正确行为。
此部件是否工作取决于所使用的信号。 但是、只要它保持在开关可以处理的电压和电流电平内、就可以了。 您有此信息吗? 此芯片可处理1.65至5.5V 电源上的电压。 在3.3V Vcc 时、Vi/o 范围为0-3.3V。 因此、您应该在这方面没有问题 该开关可处理高达200mA 的电流。
您能否发送您设置的原理图和/或方框图? 如果您在中看到0.7-2…
您好 Rami、
感谢您的评论。
所有芯片上都存在此问题(5件)。 很抱歉打扰您、但请查看下面的问题并告诉我您的意见。
1.客户希望使用 SPST (TS5A3166)在电流互感器输出到 MCU 输入线路上添加并联电阻器。 如果这个问题是由万用表电流引起的、我们是否可以将 SPST (TS5A3166)用于这个应用?
2.您可以尝试使用电阻器短接输入和输出=> 您是指输入和输出…
迪诺、
这可能是异常阻力的原因。 Ron 值取决于 Vgs 电压、而不仅仅是输入电压。 使用万用表不会提供任何电流控制、因此很容易使电流饱和、因此将使用比所需电流更大的电流、并且电阻器值将低于实际值(假设 R = V/I) 当我增大 R 时、您甚至可能在没有电流控制的情况下使器件过热。 这就是我们建议使用电流源的原因。
根据万用表的不同、您可能会意外输入比芯片在探测时能够处理的电流更大的电流…
尊敬的 Rami:
它们的测量结果与数据表中所示的不一致。 它们仅使用 NO 和 COM 之间的万用表测量导通电阻/关断。
这是否是电阻异常的原因? 请告诉我。
在测试过程中、我发现 IN 端口处的电压异常。 注入 V+后、为什么我们可以看到 IN 端口上的电压为0.7V ~2.7V?
谢谢你。
您好 Rami、
感谢您的回答。
我还认为上述 M Ω 电阻与关断状态电阻是正确的、因此客户检查了另一个样本(5 ea)、但结果相同、NO 和 COM 端口之间为10K~60K Ω 电阻。
是否有任何情况下我们可以看到这些结果、例如异常测试设置或 GND 连接? 客户还测试 了 TS3A24159、但结果类似。
请再次查看、并告诉我您的意见。
谢谢你。
迪诺、
这似乎不正确。 最大"关断电阻"应高得多。 要计算此值、您可以使用数据表中的关断泄漏电流特性。 您将找到 V/I = R 等式所需的 I 和 R。 下面是一篇有关此内容的文章、我通过一个示例找到:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/919731?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch…