主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我使用 CC3220SF IC 构建4个定制原型、其稳压1.85V 模式设置如 CC3220数据表第72页所示
其中只有一个原型可以与 UniFlash_sl.5.3.1.2665软件连接、并且可以对其进行编程
当我尝试连接到 UniFlah 中的其他3个原型时、我会得到以下错误
"操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时"
您能告诉我如何解决问题、
您是否有任何关于我需要审核的指南或清单