This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我使用 CC3220SF IC 构建4个定制原型、其稳压1.85V 模式设置如 CC3220数据表第72页所示
其中只有一个原型可以与 UniFlash_sl.5.3.1.2665软件连接、并且可以对其进行编程
当我尝试连接到 UniFlah 中的其他3个原型时、我会得到以下错误
"操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时"
您能告诉我如何解决问题、
您是否有任何关于我需要审核的指南或清单
您好、Alvaro、
以下是我们的设计清单和布局指南的链接:
http://www.ti.com/lit/zip/swru462
https://www.ti.com/lit/ug/swru458/swru458.pdf?ts=1588176277466
1.85V 预稳压电压模式是绕过片上稳压器的器件工作模式。 在此模式下为器件供电的要求更严格、因此不一定有范围、因此请注意数据表中的注释:
请注意 、如果您选择使用此模式、您的电压应更类似于1.89V。 引用的1.85V 是最小工作电压、因此当考虑+/-40mV 的纹波时、标称电压应为1.89V
谢谢、
Alexis
我使用的是指南"CC3220生产线指南"(http://www.ti.com/lit/an/swra568/swra568.pdf)
按照第4页上的连接对原型进行编程第5.4节"使用 CC3220 LaunchPad 的 UART 硬件连接"
如果 预稳压1.85V 模式需要1.89v 的标称电压、并且 CC3220SF LaunchPad 在电压端子上具有3.3V 的电源、那么在使用 CC3220SF LaunchPad 进行编程期间如何馈送原型?
LaunchPad 和原型之间的编程是否需要3.3V 和 GND?
你(们)好
在"设计检查清单"(www.ti.com/.../swru462)中、我发现了以下差异:
1:连接到引脚#22和23的"40MHz 频率、ESR <60欧姆、负载电容<12pF"与我使用的不同、我使用的型号为"FH4000074Z"(数据表:HTTPS://www.diodes.com/assets/Datasheets/FH.pdf)
2:我将 GPIO 引脚无线连接、但不在您的"设计检查清单"中进行连接、它说:
(添加2.7K 或更强的上拉或下拉电阻、以确保在上电复位期间保持线路的状态。 如果没有上拉/下拉电阻器、内部拉电阻器会暂时拉动线路、从而导致长达15ms 的毛刺脉冲)
3:我没有连接引脚16、17、20
-19引脚连接到下拉电阻器"RES、2.7k、5%、0.063W、0402"型号:CRCW0402270RJNED
在他的"设计检查清单"中、他说:
应为器件引脚16、17、19和20提供接头或 TP。 器件还支持2线 SWD、如果您的设计是 GPIO 短接、则可以使用该器件
功能开发引脚 GPIO #
JTAG_TDI 16 GPIO23
JTAG_TDO 17 GPIO24
JTAG_TCK 19 GPIO28
JTAG_TMS 20 GPIO29
4:引脚40、41和42未连接、因此它出现在 CC3200SF 数据表第72页的原理图中、显示为"典型应用原理图—CC3220x 预稳压、1.85V 模式"
5:(去耦合电容器= 4.7uF、6.3V)、指定了推荐的型号 CL05A475MQ5NRNC
测量中的电流
C3 = 5.3uf
C4 = 5.2uf
C5 = 5.2uf
注意:我们使用的模型为:(CL05A475KP5NRNC)
6:连接到引脚51.52 "Frequency 32.768kHz、ESR <150K Ohm、load 组织电容<20pF"的晶体模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"
我已经找到了您推荐的晶体、它具有不同的负载电容、您推荐的晶体具有12pF、而我们的晶体具有9pF
问题:
问题1:我使用的晶体可能是我遇到问题的根本原因?
Q2:问题可能是由无线 GPIO 引脚引起的?
问题3:引脚16、17、20是否是我所遇到问题的根本原因?
Q4:数据表指定的引脚40、41和42,它是否不能是问题的根本原因???
Q5:连接到 MCU 引脚37、39、44的电容器 C3、C4、C5可能是问题的根本原因?
这些电容器必须具有多大的容差?
Q6:连接到引脚51.52的晶振模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"
这是否是问题的根本原因?
你(们)好
在"设计检查清单"(www.ti.com/.../swru462)中、我发现了以下差异:
1: 连接到引脚#22和23的"40MHz 频率、ESR <60欧姆、负载电容<12pF"与我使用的不同、我使用的型号为"FH4000074Z"(数据表:HTTPS://www.diodes.com/assets/Datasheets/FH.pdf)
2: 我将 GPIO 引脚无线连接、但不在您的"设计检查清单"中进行连接 、它说:
(添加2.7K 或更强的上拉或下拉电阻、以确保在上电复位期间保持线路的状态。 如果没有上拉/下拉电阻器、内部拉电阻器会暂时拉动线路、从而导致长达15ms 的毛刺脉冲)
3: 我没有连接引脚16、17、20
-19引脚连接到下拉电阻器"RES、2.7k、5%、0.063W、0402"型号:CRCW0402270RJNED
在他的"设计检查清单"中、他说:
应为器件引脚16、17、19和20提供接头或 TP。 器件还支持2线 SWD、如果您的设计是 GPIO 短接、则可以使用该器件
功能开发引脚 GPIO #
JTAG_TDI 16 GPIO23
JTAG_TDO 17 GPIO24
JTAG_TCK 19 GPIO28
JTAG_TMS 20 GPIO29
4: 引脚40、41和42未连接、因此它出现在 CC3200SF 数据表第72页的原理图中、显示为"典型应用原理图—CC3220x 预稳压、1.85V 模式"
5: (去耦合电容器= 4.7uF、6.3V)、指定了推荐的型号 CL05A475MQ5NRNC
测量中的电流
C3 = 5.3uf
C4 = 5.2uf
C5 = 5.2uf
注意:我们使用的模型为:(CL05A475KP5NRNC)
6:连接到引脚51.52 "Frequency 32.768kHz、ESR <150K Ohm、load 组织电容<20pF"的晶体模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"
我已经找到了您推荐的晶体、它具有不同的负载电容、您推荐的晶体具有12pF、而我们的晶体具有9pF
问题:
问题1: 我使用的晶体可能是我遇到问题的根本原因?
Q2: 问题可能是由无线 GPIO 引脚引起的?
问题3: 引脚16、17、20是否是我所遇到问题的根本原因?
Q4: 数据表指定的引脚40、41和42,它是否不能是问题的根本原因???
Q5:连接到 MCU 引脚37、39、44的电容器 C3、C4、C5可能是问题的根本原因?
这些电容器必须具有多大的容差?
Q6: 连接到引脚51.52的晶振模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"
这是否是问题的根本原因?