This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:UniFlah I get the following error "Operation failed:error:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、Timeout reading data"

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/901066/ccs-cc3220sf-uniflah-i-get-the-following-error-operation-failed-error-slimagecreator-exe-bootloadererror-timeout-reading-data

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 CC3220SF IC 构建4个定制原型、其稳压1.85V 模式设置如 CC3220数据表第72页所示

其中只有一个原型可以与 UniFlash_sl.5.3.1.2665软件连接、并且可以对其进行编程

当我尝试连接到 UniFlah 中的其他3个原型时、我会得到以下错误
"操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时"

您能告诉我如何解决问题、
您是否有任何关于我需要审核的指南或清单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    以下是我们的设计清单和布局指南的链接:

    http://www.ti.com/lit/zip/swru462 

    https://www.ti.com/lit/ug/swru458/swru458.pdf?ts=1588176277466 

    1.85V 预稳压电压模式是绕过片上稳压器的器件工作模式。 在此模式下为器件供电的要求更严格、因此不一定有范围、因此请注意数据表中的注释:

    • 负载电流容量≥900mA  
    • µs 和负载调节、纹波<2%、步进电流为500mA、负载阶跃稳定时间小于4 μ s  

    请注意 、如果您选择使用此模式、您的电压应更类似于1.89V。 引用的1.85V 是最小工作电压、因此当考虑+/-40mV 的纹波时、标称电压应为1.89V  

    谢谢、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是指南"CC3220生产线指南"(http://www.ti.com/lit/an/swra568/swra568.pdf)

    按照第4页上的连接对原型进行编程第5.4节"使用 CC3220 LaunchPad 的 UART 硬件连接"

    如果 预稳压1.85V 模式需要1.89v 的标称电压、并且 CC3220SF LaunchPad 在电压端子上具有3.3V 的电源、那么在使用 CC3220SF LaunchPad 进行编程期间如何馈送原型?

    如何将原型连接到 launchpad:

    LaunchPad 和原型之间的编程是否需要3.3V 和 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在"设计检查清单"(www.ti.com/.../swru462)中、我发现了以下差异:
    1:连接到引脚#22和23的"40MHz 频率、ESR <60欧姆、负载电容<12pF"与我使用的不同、我使用的型号为"FH4000074Z"(数据表:HTTPS://www.diodes.com/assets/Datasheets/FH.pdf)

    2:我将 GPIO 引脚无线连接、但不在您的"设计检查清单"中进行连接、它说
    (添加2.7K 或更强的上拉或下拉电阻、以确保在上电复位期间保持线路的状态。 如果没有上拉/下拉电阻器、内部拉电阻器会暂时拉动线路、从而导致长达15ms 的毛刺脉冲)

    3:我没有连接引脚16、17、20
    -19引脚连接到下拉电阻器"RES、2.7k、5%、0.063W、0402"型号:CRCW0402270RJNED
    在他的"设计检查清单"中、他说:
    应为器件引脚16、17、19和20提供接头或 TP。 器件还支持2线 SWD、如果您的设计是 GPIO 短接、则可以使用该器件
    功能开发引脚 GPIO #
    JTAG_TDI 16 GPIO23
    JTAG_TDO 17 GPIO24
    JTAG_TCK 19 GPIO28
    JTAG_TMS 20 GPIO29

    4:引脚40、41和42未连接、因此它出现在 CC3200SF 数据表第72页的原理图中、显示为"典型应用原理图—CC3220x 预稳压、1.85V 模式"

    5(去耦合电容器= 4.7uF、6.3V)、指定了推荐的型号 CL05A475MQ5NRNC
    测量中的电流
    C3 = 5.3uf
    C4 = 5.2uf
    C5 = 5.2uf
    注意:我们使用的模型为:(CL05A475KP5NRNC)

    6:连接到引脚51.52 "Frequency 32.768kHz、ESR <150K Ohm、load 组织电容<20pF"的晶体模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"

    我已经找到了您推荐的晶体、它具有不同的负载电容、您推荐的晶体具有12pF、而我们的晶体具有9pF

     

    问题:
    问题1:我使用的晶体可能是我遇到问题的根本原因?

    Q2:问题可能是由无线 GPIO 引脚引起的?

    问题3:引脚16、17、20是否是我所遇到问题的根本原因?

    Q4:数据表指定的引脚40、41和42,它是否不能是问题的根本原因???

    Q5:连接到 MCU 引脚37、39、44的电容器 C3、C4、C5可能是问题的根本原因?
    这些电容器必须具有多大的容差?

    Q6:连接到引脚51.52的晶振模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"

    这是否是问题的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     在"设计检查清单"(www.ti.com/.../swru462)中、我发现了以下差异:
    1: 连接到引脚#22和23的"40MHz 频率、ESR <60欧姆、负载电容<12pF"与我使用的不同、我使用的型号为"FH4000074Z"(数据表:HTTPS://www.diodes.com/assets/Datasheets/FH.pdf)

    2: 我将 GPIO 引脚无线连接、但不在您的"设计检查清单"中进行连接 、它说:
    (添加2.7K 或更强的上拉或下拉电阻、以确保在上电复位期间保持线路的状态。 如果没有上拉/下拉电阻器、内部拉电阻器会暂时拉动线路、从而导致长达15ms 的毛刺脉冲)

    3: 我没有连接引脚16、17、20
    -19引脚连接到下拉电阻器"RES、2.7k、5%、0.063W、0402"型号:CRCW0402270RJNED
    在他的"设计检查清单"中、他说:
    应为器件引脚16、17、19和20提供接头或 TP。 器件还支持2线 SWD、如果您的设计是 GPIO 短接、则可以使用该器件
    功能开发引脚 GPIO #
    JTAG_TDI 16 GPIO23
    JTAG_TDO 17 GPIO24
    JTAG_TCK 19 GPIO28
    JTAG_TMS 20 GPIO29

    4: 引脚40、41和42未连接、因此它出现在 CC3200SF 数据表第72页的原理图中、显示为"典型应用原理图—CC3220x 预稳压、1.85V 模式"

    5: (去耦合电容器= 4.7uF、6.3V)、指定了推荐的型号 CL05A475MQ5NRNC
    测量中的电流
    C3 = 5.3uf
    C4 = 5.2uf
    C5 = 5.2uf
    注意:我们使用的模型为:(CL05A475KP5NRNC)

    6:连接到引脚51.52 "Frequency 32.768kHz、ESR <150K Ohm、load 组织电容<20pF"的晶体模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"

    我已经找到了您推荐的晶体、它具有不同的负载电容、您推荐的晶体具有12pF、而我们的晶体具有9pF

     

    问题:
    问题1: 我使用的晶体可能是我遇到问题的根本原因?

    Q2: 问题可能是由无线 GPIO 引脚引起的?

    问题3: 引脚16、17、20是否是我所遇到问题的根本原因?

    Q4: 数据表指定的引脚40、41和42,它是否不能是问题的根本原因???

    Q5:连接到 MCU 引脚37、39、44的电容器 C3、C4、C5可能是问题的根本原因?
    这些电容器必须具有多大的容差?

    Q6: 连接到引脚51.52的晶振模型为:"ABS07-32.768kHz-9-T"

    这是否是问题的根本原因?