我当前正在为该模块进行内部 FCC SAR 排除分析。 特别是在使用 Wi-Fi Direct…
谢谢!
Bob
尊敬的 Bob:
应用程序引导加载程序将在"/sys/mcuimg2.bin 和"/sys/mcuimg3.bin "之间选择活动映像(sBootInfo.ucActiveImg)。
当您使用 sl_extlib_FlcOpenFile 打开文件(用于写入)时、如果您提供名为"/sys/mcuimgA.bin "的名称、则 FLC 模块将根据需要对其重命名…
大家好、
我正在使用电池模块(和 UART 端口)下载新固件。 我可以从远程 FTP…
您好!
抱歉、不可以 如果您需要有效保护固件免受克隆、则需要更新到 CC3220MOD 或 CC3235MOD。
1月
Mark、您好!
在 CC3200器件上执行正确的 IP (固件、私钥)保护非常复杂。 在 CC3200器件中、sFlash bin 的内容未加密、无法停用 JTAG。
大家好、感谢大家的回应。
我们只是想了解是否还有其他常见或异常的方法来保护芯片?
提前感谢您的参与。
此致、
标记
Mark、您好!
CC3200器件不具有此类功能。无法有效保护 CC3200器件上的代码。
如果您需要安全器件、则需要使用 CC3220、CC3230、CC3235或 MOD 版本。
1月
您好!
这看起来确实是服务器证书已更改。
使用的服务器证书是什么?
您是否可以获取监听器日志?
BR、
Kobi
很高兴您解决了您的问题。
BR、
Kobi
对不起、大家。 与 SL 函数相同的旧错误:
SL_Start (NULL、NULL、NULL);
请忽略电子邮件 当我确保调用该问题时、问题得到了解决。
谢谢、
Bob
大家好、
(这现在是每周系列的一部分、但更接近我自己的 FOTA 功能。)
最新的问题是…
您好!
CC3200可以扫描所有通道1-13、以防您已将国家/地区代码设置为 EU 并且尚未通过选项 WLAN_General_Param_opt_scan_Params 禁用通道扫描。
1月