另一种更简单的同步方式是:
EXTSYNCIN1是上升沿触发的信号。如果您的EPWM3可以确定一个固定的上升时刻的话(比如CTR = 0),将EPWM3的输出直接作为EXTSYNCIN1或EXTSYNCIN2的输入信号,也可以实现同步。
那个 在一个帖子上看到这个方法 这个是什么意思, “如果您的EPWM3可以确定一个固定的上升时刻的话(比如CTR = 0)” 是指什么呀 这个需要怎么实现呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
另一种更简单的同步方式是:
EXTSYNCIN1是上升沿触发的信号。如果您的EPWM3可以确定一个固定的上升时刻的话(比如CTR = 0),将EPWM3的输出直接作为EXTSYNCIN1或EXTSYNCIN2的输入信号,也可以实现同步。
那个 在一个帖子上看到这个方法 这个是什么意思, “如果您的EPWM3可以确定一个固定的上升时刻的话(比如CTR = 0)” 是指什么呀 这个需要怎么实现呢
你好,意思就是将EPWM3作为同步信号。
“如果您的EPWM3可以确定一个固定的上升时刻的话(比如CTR = 0)”
指CTR = 0 时触发上升沿。
这个需要怎么实现呢
请参照TRM 18.6 Action-Qualifier Submodule。
TRM:TMS320F28004x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual