This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28035: F28035ADC采样问题

Part Number: TMS320F28035
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

新手一枚,想请大神看一下我的adc采样配置有没有问题。代码已上传:

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include "DSP28x_Project.h" // Device Headerfile and Examples Include File
// Prototype statements for functions found within this file.
__interrupt void adc_isr(void);
void Adc_Config(void);
// Global variables used in this example:
Uint16 LoopCount;
Uint16 ConversionCount;
Uint16 Voltage1[10];
Uint16 Voltage2[10];
Uint16 Voltage3[10];
Uint16 Voltage4[10];
main()
{
// Step 1. Initialize System Control:
// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

其中关于adc的设置有疑问的点在于:

Voltage1[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT1; 
Voltage2[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT2;
Voltage3[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT3;
Voltage4[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT4;
这几行代码里的ADCRESULT1至ADCRESULT4的数字1至4是怎么来的。
//***************************************************************************************************

下面附上程序刷进F28035后,调试时voltage1至voltag4的采样截图和Expressions截图:

voltage1:

voltage2:

voltage3:

voltage4:

Expressions:

问题是:

1.我的adc配置是否有问题。

2.为什么voltage1和voltage2的数值分别在25和17上下浮动,而voltage3和voltage4的数值分别在1255和1830上下浮动。

3.为什么每组adc采样的voltage数值浮动范围都不一样,到底voltage的数值应该是多少。

  • 程序是官方例程改的,只是我模仿voltage1和voltage2的配置加了voltage3和voltage4。另外还想问一下触发源的选择,代码是:

    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 9; 
    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 9; 
    AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 9;
    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL = 9; 
    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL = 9;

    9是代表epwm3,是所有的soc都可以集中到epwm3的trigger上吗,还是说epwm3的trigger接收数量是有一个上限的呢,求解答,谢谢。

  • 你好,我查看下相关资料,稍后回复您。

  • 这几行代码里的ADCRESULT1至ADCRESULT4的数字1至4是怎么来的

    参照下图:

    程序是官方例程改的,只是我模仿voltage1和voltage2的配置加了voltage3和voltage4

    使用的哪个例程以及改动的位置具体是哪里?

  • 建议参考下user guide ADC相关章节,你的大部分疑问可以在其中找到答案。

  • 使用的例程叫Example_2803xAdcSoc。改动的地方就是模仿voltage1和voltage2的配置加了voltage3和voltage4,具体来说就是:


    Uint16 Voltage3[10];
    Uint16 Voltage4[10];

    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 4; //set SOC3 channel select to ADCINA4
    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 6; //set SOC4 channel select to ADCINA6

    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL = 9;
    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL = 9;

    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 9; 
    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 9;

    Voltage3[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT3;
    Voltage4[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT4;

    就这几行,别的没有了。

  • 我就想知道调试的时候为什么voltage1和voltage2的数值分别在25和17上下浮动,而voltage3和voltage4的数值分别在1255和1830上下浮动。

    还有就是为什么每组adc采样的voltage数值浮动范围都不一样,到底voltage的数值应该是多少。

  • 你输入的是怎样的波形?

  • 是在开发板上调试的,引脚没有输入,只有单片机供电,应该是直流3.3v

  • 也就是说你的输入引脚是悬空的。当引脚悬空时,ADC采集到的电压时未知随机的。

    请将输入引脚接地或者给其一个输入波形。

  • 好的,我试试,后面会给你反馈,谢谢

  • 你好我试了一下,发现voltage2的值基本准确,voltage3和voltage5的值跟真实电压值差很多。

    真实电压值调大,voltage3和voltage5会变大;真实电压值调小,voltage3和voltage5也会变小,但是数值上差很多。

    这是为啥,我感觉我的配置没问题呀,麻烦您看一下,谢谢。

  • 你是如何进行接线的?你使用的是自制板还是官方板?

  • 接线和PCB板子都是硬件工程师自己设计生产的,您觉得是硬件的问题吗,我的代码配置有没有问题呢,如果代码没问题的话我去跟硬件工程师沟通

  • 建议您先检查一下输入IO口以及对应的输出IO口是否正确,都正确的话那么可能是硬件上的问题。

    建议先使用未修改的官方例程测试一下(有TI官方板更好),一般情况下例程是不会出错的。

  • 我遇到了和您一样的问题,请问您解决了吗?另外您的例程Example_2803xAdcSoc是在哪里找到的?如果您方便的话可以加我个微信:ZGNOONE

  • device_support/f2803x/v126/DSP2803x_examples_ccsv4/adc_soc,按照这个路径就能找到soc的官方例程,这个文件夹有很多官方例程,都可以学习看看,我也是这样过来的

  • 您可以在C2000ware中找到:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\device_support\f2803x\examples\c28\adc_soc

    device_support/f2803x/v126/DSP2803x_examples_ccsv4/adc_soc,按照这个路径就能找到soc的官方例程,

    这个是在controlsuite中的路径。