This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28379D: launchpad晶振存在1V左右直流偏置,而我采用datasheet的外部晶振接法不存在直流偏置

Part Number: TMS320F28379D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH

我的振荡电路参考了Launch_Pad,与芯片手册推荐相同但波形不同,无法烧录。

  • 您好,

          晶振不起振,请检查板子上芯片所有电源和地的连接,复位脚的连接。

  • 你好,向您请教下,28379DBOOT引脚GPIO72/84我没有引出并拉高,我想他是默认拉高的(也就是flash模式),这对28379D启动会有影响吗,谢谢,这会是晶振此现象的原因吗,谢谢

  • 您好,

          BOOT引脚要设置,以确保正确的启动流程。

         How to Maximize GPIO Usage in C2000 Devices

  • 你好,所有电源检查均正常,BOOt引脚GPIO84/72均拉高(getmode),外接仿真器X100v1,无法烧录显示CPU为连接,唯一存在的问题是晶振的振荡相较于Lauch_pad没有直流偏置,请问可以解答一下吗

  • 您好,

            现在芯片不是还没编程成功吗?那没法使用getmode。

           TRST脚怎么接的?       

                    

             

  • 你好,谢谢你的回答,我的接线如下,下载程序时开关均置于ON,FLASH MCU会失败,晶振相较于Launch_pad不存在直流偏置

  • 您好,

          用JTAG时,TRST复位信号正常吗?

         从您的电路看不出来有什么问题,如果确认芯片的供电复位都正常,芯片就是不起振,建议用评估板的晶振测试一下,否则就是layout问题,

         在c2000ware 的安装目录内有评估板的设计文件及BOM。。

  • 你好,谢谢你的解答,使用JTAG时TRST引脚约为2V,我将有片外电源引脚逐一测试均正常,但是使用PLECS仿真(配置如下)时出现以下错误,无法连接cpu

  • 您好,     

         PLECS不是TI的软件,这个软件的调试问题我们无法支持更多。

        请问TI的 XDS系列调试器+CCS/UNIFLASH是可以编程成功吗?

        如果可以,说明就是PLECS与匹配的调试器的驱动问题。