This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335: 在EPWM中,装载和计数问题咨询

Part Number: TMS320F28335

CMPA的装载需要多少个时钟周期?在上下计数模式中,若当前的CMPA值等于100,如果选择在CTR=0时装载CMPA=0,上升计数是否会错过CMPA=0的动作?下降计数才会按照CMPA=0去执行动作。

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    CMPA的装载需要多少个时钟周期?

    加载新值通常需要一个时钟周期。

    若当前的CMPA值等于100,如果选择在CTR=0时装载CMPA=0

    可能会发生这种情况、因为如果两个加载同时发生、加载将优先于操作。 在这种情况下、我建议在 CMPA=TBPRD CTR 而不是= 0时加载 CTR。

    上升计数是否会错过CMPA=0的动作?下降计数才会按照CMPA=0去执行动作。

    您是否已测试过此问题或是否有问题?