This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CMPA的装载需要多少个时钟周期?在上下计数模式中,若当前的CMPA值等于100,如果选择在CTR=0时装载CMPA=0,上升计数是否会错过CMPA=0的动作?下降计数才会按照CMPA=0去执行动作。
您好
CMPA的装载需要多少个时钟周期?
加载新值通常需要一个时钟周期。
若当前的CMPA值等于100,如果选择在CTR=0时装载CMPA=0
可能会发生这种情况、因为如果两个加载同时发生、加载将优先于操作。 在这种情况下、我建议在 CMPA=TBPRD CTR 而不是= 0时加载 CTR。
上升计数是否会错过CMPA=0的动作?下降计数才会按照CMPA=0去执行动作。
您是否已测试过此问题或是否有问题?