This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28384D: DAC没有输出

Part Number: TMS320F28384D

在CCS上下载例程【buffdac_ex1_enable】,在示波器上观测DAC的输出

修改DAC的值,示波器上的波形没有变化,请问是哪里不对?

DAC初始化的代码如下:

void myDAC0_init()

{
    //
    // Set DAC reference voltage.
    //
    DAC_setReferenceVoltage(myDAC0_BASE, DAC_REF_VDAC);
    //
    // Set DAC load mode.
    // 
    DAC_setLoadMode(myDAC0_BASE, DAC_LOAD_SYSCLK);
    //
    // Enable the DAC output
    //
    DAC_enableOutput(myDAC0_BASE);
    //
    // Set the DAC shadow output
    //
    DAC_setShadowValue(myDAC0_BASE, 0U);

    //
    // Delay for buffered DAC to power up.
    //
    DEVICE_DELAY_US(500);
}

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 硬件软件问题都有可能。

    硬件方面,参考电压或电源异常​,连接是否正确

    软件方面代码中修改DAC值的部分是否正确​​。

    不知道用的硬件是什么,建议用官方的开发板和例程,逐步进行调试,对比发现问题。